This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:具有负电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688223/bq25895-with-negative-voltage

器件型号:BQ25895

您好!

通过-5V 电源、BQ25895是否会损坏?

BQ25895采用-5V 电源、电源输出降至2.8V、电流限制为2A。 限值设置为2A。

我相信 BQ25895会受到负电压的损坏、因为绝对最大值为-2V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    是的、VBUS 上的-5V 电压会损坏 IC。