This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:太阳能电池板作为电源的设置:DPM 和 LPCM 特性

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687469/bq24210-setup-for-solar-panel-as-power-supply-dpm-and-lpcm-feature

器件型号:BQ24210

您好!
我计划使用 IC BQ24210为小型物联网系统的电池充电。 这些是一般系统特性:

太阳能电池板

  • VOC = 5、8V
  • VMP = 4、35V (VOC -近似值25%)
  • ISC = 225mA

电池

  • 1节锂聚合物电池
  • 标称电压3.7V
  • 标称容量为2400mAh
  • 标准充电电流为480mA
  • 最大充电电流为4800mA
  • 充电截止电压4.20+/-0.05V
  • 放电截止电压2.75V

负载消耗

  • 恒定电流消耗 平均电流< 25mA

问题

  1. 要尝试从太阳能电池板中提取最大能量、更好的方法是什么? 设置用于电池跟踪的 DPM 功能或将 VBUS-DPM 阈值设置为太阳能电池板的最大功率输出电压(我的太阳能电池板的 VMP=4.35V)?
  2. 以确保太阳能电池板所需的电流不会超过它所能提供的电流、从而防止它崩溃。 将恒定快速充电电流限制为太阳能电池板的较低值短路电流是否方便? 但是、它是否可以设置为更高的电流、因为 DPM 功能可防止太阳能电池板崩溃?对于太阳能电池板、LPCM 功能是可取的、对吗? 因此、TS 引脚应处于高电平。 如何处理 VTSB 引脚? 让其悬空或不使用 TS 引脚上拉电阻并连接 TS 引脚和 VTSB 引脚?

  3. 在4.3中(图5)。 为什么要组装电容器 C2和 C4、而不仅仅是 C1和 C3? 在数据表中、我找不到该信息。

此致、谢谢。

弗兰·马丁。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰

    关于1、如果您确信您的光源能够始终为电池板供电、并且电池板温度不会波动、从而改变 VOC 和 MPP 点、我建议设置 VBUS_DPM 阈值。 如果不是、MPP 点将下降到低于电池电压、那么我建议电池跟踪。

    关于2、DPM 功能将限制充电电流、但作为冗余、我建议不要将充电电流设置为高于 ISC。 太阳能电池板不需要 LPCM、但如果电池容量太大、并且您的电池板只能提供最大225mA 的电流、我建议使用安全定时器保持在复位状态的 LPCM。 否则、安全计时器可能会在电池充满电之前超时。

    关于3、EVM 的设计有点过度。 根据有关 VIN 和 OUT 的数据表、建议的最小电容为1uF、这些都是必需的。 每个引脚上都可以接受更大的电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、谢谢。

    [引用用户="Jeff F"]

    关于1、如果您确信您的光源能够始终为电池板供电、并且电池板温度不会波动、从而改变 VOC 和 MPP 点、我建议设置 VBUS_DPM 阈值。 如果不是、MPP 点将下降到低于电池电压、那么我建议电池跟踪。
    [/报价]

    因为我不知道光源是否会提供一致的光源、所以我认为最好选择保守的解决方案并使用电池跟踪功能。  在这种情况下、我知道唯一需要的配置是将 VDPM 引脚保持悬空、 对吧?

    [引用用户="Jeff F"]

    关于2、DPM 功能将限制充电电流、但作为冗余、我建议不要将充电电流设置为高于 ISC。 太阳能电池板不需要 LPCM、但如果电池容量太大、并且您的电池板只能提供最大225mA 的电流、我建议使用安全定时器保持在复位状态的 LPCM。 否则、安全计时器可能会在电池充满电之前超时。

    [/报价]

    在数据表第19页的第8.4.5.10点、可以看出 LPCM 功能通常用于太阳能充电应用、并且定时器也保持复位状态(预充电定时器和10小时安全定时器)。 要实现此功能、连接 VTSB 和 TS 引脚是否足够?  还是最好在 TV 引脚上连接一个上拉电阻器并使 VTSB 引脚保持悬空?

    [引用用户="Jeff F"]

    关于3、EVM 的设计有点过度。 根据有关 VIN 和 OUT 的数据表、建议的最小电容为1uF、这些都是必需的。 每个引脚上都可以接受更大的电容。

    [/报价]

    解决了问题3

    谢谢。

    弗兰·马丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VDPM 悬空是电池跟踪。

    TS 引脚必须相对于 VTSB 引脚被拉至高电平才能进入 LPCM。 因此、您可以直接短接它们、也可以使用电阻分压器将 V (TS)设置为至少 VLSB 电压的85%。 电阻分压器可在您以后改变主意时提供更大的灵活性。