This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:快速充电 IC 选择

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687485/bq25895-quick-charge-ic-select

器件型号:BQ25895

您好,

现在、我想制作一 个便携式 wifi 范围扩展器,、它包含一个2000mAh 单节锂电池。 在扩展器中、WiFi 电路在由电池供电的5V 电压(2A 最大)下工作。

扩展器只有一个 Type-C 接口、需要与电源适配器握手标准 PD 3.0协议、以实现电池快速充电。 当电池正在充电时、WiFi 电路应同时工作。 这意味着、当适配器推入或拉出,时、扩展器无法关闭。

您是否会为我的设计推荐快速充电 IC、无需双向快速充电,只需将电池升压至 5V 即可实现 WiFi 电路?

不    需要 微控制 器控制的 IC,仅用于充电的 Type-C 接口,无数据传输。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们没有针对此应用的单芯片解决方案。 我建议使用 Type-C 接口芯片、bq25895等电池充电器和升压转换器、以便在充电和不充电时提供5V 电压。 bq25895可为电池充电高达4.2V、通常仅提供高达4.2V +50mV 的 SYS 输出。 仅当未施加输入电源时、它才可以升压回其 PMID 引脚高达5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。

    2个问题:

    1 μ A、?,仅为2000mAh,我使用 Type-C 接口连接快速充电适配器,是一款必需的快速充电 IC?μ A、成本将高得多 μ A 右侧

    如果我使用5V/2A 正常充电 IC, 充电成本高达60%需要多长时间? 大约30分钟? 满时为90分钟?

    如果我使用 bq25895,时间将是? 您是否有计算公式,您能教我吗,谢谢!!

    2、要同时充电和 WiFi 工作,只需将电池的+/- 电极连接到升压 IC 即可获得5电压,可以?不考虑电池寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1、在2A 电流下对2AHr 电池充电至少需要2AHr/2A = 1小时。  由于从 BAT 引脚到电池的电阻产生的 CV 模式逐渐缩短、电池自身的阻抗以及终止电流设置、充电时间实际上会更长。  我使用2AHr/2A*1.5=1.5A 作为经验法则。  当 您只需要2A 的充电电流时、提供>5A 的快速充电适配器并不是很有用。

    关于2、我建议将 SYS 连接到升压转换器输入、而不是电池。  当在 VBUS 上加电时、充电器在 SYS 上提供 SYS_MIN 电压、这对升压 IC 提供5V 电压不会造成太大的负担。