This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:内部温度传感器关闭

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675161/bq34z100-g1-internal-temp-sensor-way-off

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQ34Z100EVMBQSTUDIO、BQ34Z100

我们设置为使用内部温度传感器。 TS 线上有一个10k 下拉电阻器。 当我们将配置设置为使用内部温度传感器并校准时、读取温度将会关闭。  

当我们的设定温度为22C 时、我们的读取校准温度为~45C

当我们的设定温度为2C (这是已知错误的、我们的房间实际上是22C)时、我们的读取校准温度接近~25C

我很好奇为什么会有这么大的偏移、为什么我们必须躺在芯片上才能使温度传感器处于可接受的范围内?  

误差甚至不会接近数据表给出的容差范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    在不校准内部或外部温度传感器的情况下应该可以正常工作。
    校准前的错误是什么?
    这是在您的定制板上还是在 bq34z100EVM 上?
    此外、如果您可以使用 bqStudio 中的数据存储器插件从有问题的电路板中提取.gg.csv 文件并将其附加到您的帖子中、这将有所帮助。
    最后、您能否使用"Registers"选项卡记录报告的值一分钟左右、我们可以看到是否有其他任何内容看起来奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在我的定制板上。

    是否有10k 下拉电阻器接地? 我的原理图上有一条注释、我应该有一个10k 下拉电阻器或保持断开状态。 我们移除了电阻器、如果它是开路、则行为是相同的。 它仍在~20C 的温度下关闭。

    我随附.gg.csv

    e2e.ti.com/.../sisterboard_5F00_calibrated_5F00_1.gg.csv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     必须在 TS 和 REG 25之间连接10千欧姆电阻。 但是、内部温度与温度偏移无关。 它应非常接近实际温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您贾斯珀。 这可能是解决方案。 数据表介绍了如何使用内部温度传感器、但我看不到有关必须连接10k 电阻器的信息。 您能否向我展示此信息的来源(数据表、应用手册、评估板等)?  

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此说明位于 bq34z100-G1数据表中。

    第37页。
    使用外部热敏电阻时、REG25 (引脚7)用于偏置热敏电阻、TS (引脚11)用于
    测量热敏电阻电压(在器件内部实现了下拉电路)。

    EVM 原理图中包含复杂的电路、但您可以看到 RT1连接在 REG25和 TS 引脚之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这说明了何时使用外部热敏电阻。 对于内部温度测量、情况如何? 没有 RT1外部热敏电阻的情况?

    或者、您是否说使用内部温度传感器的方法只是假造外部热敏电阻? 数据表中并不清楚如何使用内部温度传感功能。

    感谢您抽出宝贵的时间、Jasper!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部温度传感器集成在 bq34z100中。 因此、外部热敏电阻与内部温度测量无关。
    如果内部温度具有很大的偏移值、则是器件问题。
    在 PACK 配置[TEMPS]位配置中选择内部温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、如果我使用内部温度感应、应该如何连接 TS 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们建议在 REG25和 TS 之间连接10千欧姆电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 我现在和大家交谈时就明白了。

    但是、数据表或应用手册中是否有任何地方会在我构建电路板之前告诉我? 在为器件提供的文档中、不清楚如何使用内部温度传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    我们与设计人员进行了核对、内部温度传感器测量不需要外部组件。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David。 那么、我们的答案是不将任何外部组件连接到 TS 线路上? 如果您要使用内部温度传感器、请将其保持浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    我们与我们的设计工程师一起验证了内部温度传感器测量不需要外部组件。

    此致、
    David