This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热性能信息

Guru**** 1192250 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159A, HD3SS3212, TS3USB221A, TPS2552D, TPS22961, TPS51225C, TPS63051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685613/thermal-information

主题中讨论的其他器件:TS5A3159AHD3SS3212TS3USB221ATPS2552DTPS22961TPS51225CTPS63051

尊敬的先生:

打扰一下。 我们的客户需要如下表所示了解多个器件的热性能信息。

我可以在数据表中找到一些数据。 但我不知道空项目。

请您帮助提供这些信息吗? 非常感谢。

说明

TA

TJ

TC

θjc μ A

θja μ A

PD (W)

TS5A3159ADCKR_SC70-6

-40~85 μ A

最大运行期间为94.6、总共最大运行150

88.3最大运行期间、总共150个最大值

76.1

259.

0.044 μ A @ I/O 电流

TPS2552DRVR_SON6_2x2

-40~85 μ A

-40~150 μ A

85.3.

72.

1.33.

 

 

HD3SS3212IRKSR_VQFN20_2P5X4P5

-40~85 μ A

41.8.

46.6.

TS3USB221ARSER_UQFN10_2X1P5

-40~85 μ A

107.9

179.7.

TPS22961DNYR_WSON8

-40~85 μ A

125.

44.4.

44.6.

TS3A24159DGSR_MSOP10

-40~85 μ A

最大运行期间为88.0、最大运行电流为150

89.4最大运行期间、总最大值为150

37.9.

154.

0.061 μ A @ I/O 电流

TPS51225CRUKR_QFN20_3x3

-40~85 μ A

150

58.1.

94.1.

INA199A1DCKR

-40~125 μ A

150

79.5.

227.3

 

 

TPS63051YFFR_DSBGA12

-40~85 μ A

-40~150 μ A

0.7.

89.9.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CK Ho、感谢您发帖。
    由于本次调查涉及许多不同产品领域的产品、因此我必须研究解决此问题的最佳方法。
    我将在美国时间周三上午再次回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CK、
    我已向负责的设备所有者发送了您的请求。
    您应在24小时内收到回复。
    我将监控该线程以确保完整性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EdWalker:

    感谢您的支持。

    非常感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CK、

    我在开关和多路复用器 e2e 论坛中搜索了 TS5A3159A、并找到了这些文章、其中包括您要求的热指标和一个 Excel 计算器、用于计算通过开关传递最大电流时的最高结温。

    我用这两个帖子来填写上表中的信息。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HD3SS3212的功耗最大为2mW、TS3USB221A 约为99uW。 您可以使用 Adam 发布的链接中的公式计算数据表中的其余值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ck Ho、

    您可以使用以下公式计算 TC。

    功率:TPS2552D 的功率耗散= RDS (on)*Iout*Iout。 有关 Theta-jc 的值、请查看 TPS2552D 数据表中的"热性能信息"表。

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK Ho:

    对于 TPS22961、器件中耗散的最大功率为316mW。 这8.8mΩ 了最坏情况下的导通电阻(k Ω)和最高电流(6A)。 在这种自发热情况下、TA=85°C 时的结温将达到99°C 使用结至外壳热阻时 、最高外壳温度约为85°C

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ED、
    已检查 PL 是否没有器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CK Ho、

    对于 TPS51225C、θ JA 为94、JC 为58。 您可以根据上述数据和功率损耗计算温度。 Adam Torma 载入细节计算方法。 请参阅。

    此致、

    Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CK Ho、

    为了实现 ESD 稳健性、建议使用 INA199B1而不是 A1。

    根据我们的数据表、Iq = 115uA (过温)* 26V 电源时的功耗大约为3mW。

    使用热模型、如果结温为150°C、则外壳温度将为149.76°C

    最棒的
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    不清楚 TC 和 PD 的含义。 专门针对 TPS63051、这些项目没有限制。 只需观察结温限制即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CK、
    我们已收到您列表中设备的每个所有者的回复。
    我将把问题标记为已解决。

    如果您仍有一些问题、请在30天内回复。
    之后、该线程将锁定、需要使用"提出相关问题"按钮创建新线程。

    感谢您使用 E2E。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    非常感谢您。
    您的支持对我非常有帮助。
    谢谢!!