This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76940, TIDA-00792, BQ76200, TIDA-00449, BQ76920, BQ78350, BQ76940EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673355/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-00792BQ76200TIDA-00449BQ76920BQ78350、 BQ78350-R1

您好!

在 BQ76940 evl 电路板参考原理图中、电池每个电池通过  电阻器、电容器和 MOSFET 具有开关连接到 BQ76940 IC。

1) 1)通过电阻器、电容器将每个电池连接到 BQ76940 IC 的用途是什么? 用于滤波的电阻器和电容器?

2) P MOSFET 工作有一个用于通过100 Ω 电阻器实现外部无源电池平衡的开关? 和100欧姆电阻负载?

3)我们是否可以使用 P MOSFET 代替 P MOSFET?

此致、

Rajaneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajaneesh、

    1.是的、电阻器和电容器用于滤波。  必须将电池上的瞬变从 IC 的输入端输出、这一点很重要。  超过 IC 额定值可能会导致损坏。

    2.是的、P 沟道是一个开关、可提供比滤波器网络所允许的更高的平衡电流。  100欧姆用于 EVM 上的平衡负载。

    3、可以使用 N 沟道平衡 FET、也可以作为首选。  请参阅 bq76940产品文件夹中与该器件相关的应用手册和参考设计技术文档选项卡和工具与软件选项卡。  应用手册 bq769x0系列10大设计注意事项 和 TIDA-00792可能特别有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速重播、

    1) 1)     是否必须进行外部被动电池平衡? 我应该在设计中使用什么? 还是仅 RC 滤波器就足够了?

    2) 2)     哪个电池连接最适合电池平衡?使用 P 沟道 FET 或 N 沟道 FET?

    3) 3)     请向我简要介绍 MOSFET (FET)规格(锂离子电池组电压48V 和15A 电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    不需要外部平衡、但内部平衡电流较低。 如果电池正常并且系统经常循环、则低电流可能正常。 还要注意底部电池上的 DIALERT 负载。 如果系统在大多数时间内保持高电平警报、则下部电池组上可能会产生15uA 的负载。 论坛上应该有一些平衡讨论示例。
    2.两者中的任何一个都可以正常工作。 我建议使用 N 沟道、因为它可以避免电池连接期间对输入产生的应力。
    保护 FET 作为负载开关类型应用运行。 它们将大部分时间导通、保护应该很少、但 FET 在使用时必须可靠切换。 由于 RDSON 通常处于低电平、因此通常很有吸引力、以避免电池发热、但成本和散热系统设计是需要考虑的因素。 电池中的电压瞬变通常是2倍、因此电池额定电压的1.5至2倍 FET 是常见的选择。 FET 可能会进入雪崩、以钳制保护瞬态。 与开关稳压器应用一样、您不需要 FET 快速切换、切换速度过快将在高电流时激发电池电感。 您确实希望 FET 在其安全工作区内切换。 希望这有所帮助、您可以查看有关 FET 的行业参考资料或咨询您的首选供应商。 TI 确实提供 FET、请考虑 www.ti.com/mosfet 上的产品和信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的设计规格48V 25A (锂离子电池)

    请清除下面的问题。

    1)如何选择平衡负载电阻器? 它取决于负载、我们消耗了多少功率? R=V/I R=3.6V/28.7E =125mA,对吗?

    2) C22必须为 GND?

    3) 3) MOSFET 足以满足 CHG 和 DSG 的要求? 还是需要使用 bq76200 CHG 和 DSG 高侧 NMOS FET 驱动器?

    4)对于高电流,我是否可以将并联 MOSFET 用于 CHG 和 DSG? 请为我们的设计提供建议

    5) Bq76940支持48V 25A

    6) 6)如何选择外部电池输入电容?  在数据表中给出了0.1uF 至10uF 的值。 我应该使用0.1uf 还是0.22uf

    7) mΩ 选择 RSNS 电阻器?使用正常最大放电电流、RSNS = 200mV/峰值放电电流=它将以 μ A 为单位

    是这样吗? 为什么他们在参考设计中提到0.001 Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    是的、欧姆定律。 如果 FET 电阻很大、则考虑 FET 中的功率与电流。 您将需要一个 RDSON 为低 VGS 的 FET。 CSD13381的 RDSON 规格为1.8V。

    C22应连接到 GND、它不在我们的一些基准上、它们已经工作正常、但建议使用 GND。

    3.如果您有隔离式通信路径,低侧 MOSFET 将正常工作。 如果您需要以 PACK 为基准的通信、则可能需要高侧开关。

    4.是的、并联 MOSFET 常用于高电流或散热。 有关低侧示例、请参见 TIDA-00449。 请参阅有关 FET 的 bq76200应用手册。 驱动器低侧或高侧都有内部电阻、因此开关将使用更多的 FET。

    5、是的、bq76940会对电压做出响应、选择感应电阻器时支持电流。 显然、动态范围是有限的。

    6.数据表包含 bq76920至 bq76940的范围值。 对于 bq76920较小的输入电阻器、您可能需要一个较大的电容器。 对于 bq76940、您通常需要较小的电容器。 如果您具有低瞬态、请使用0.1uF、如果您希望获得更大的瞬态、请使用0.22uF。 您可以尝试较大的值、如果您具有平衡功能的电压伪影、则可能会更改为较小的值。

    7.您必须在器件的动态范围内选择一些东西并考虑感应电阻器的功率。 数据表在8.2.2.1中有一个简单示例。 这可能更具体地适用于您的情况:
    您可以设置的最大 OCD 值为100mV、请参阅保护2寄存器。 请记住容差、如果您的25A 是连续的、您可能会选择75mV 作为25A 时所需的感应输入电压、该电压不会跳闸。 75mV/25A = 3m Ω。 这将是您的最大电阻。 在25A 时、3m Ω 电阻器将消耗1.875W 功率。 如果您可以承受电路板上的此功率、则可以选择电阻器并使用该值。
    如果您使用1m Ω 的感应电阻器、25A 电流将提供25mV 的电压。 OCD 有多个以上设置、因此您可以选择阈值、使其始终通过。 25A 时的1m Ω 功率为0.625W、选择电阻器或电阻器可能更容易。 另一个需要考虑的因素是 CC 的8.44uV 分辨率。 使用1m Ω 时、分辨率为8.44uV/1m Ω= 8.4mA。 如果您需要更高的分辨率、则需要更大的电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的原理图、敬请验证原理图、如果我遗漏了任何内容或任何进一步的修改、敬请告知。

    为13s 电池组48V 2.5A 设计的原理图

    48V 25A 13S10P 电池组  

    请澄清以下问题。

    1) 1)以下提到的充电器适配器足以为电池充电?  

    充电器适配器:48V 3A CC / CV /浮动恒定电压

    2) REGSRC 的输入是什么? 它 适用于48V 还是37V? 数据表显示最大25V/36V

    3)我能否通过 I2C 从微控制器读取 BQ76940、BQ78350的数据?这是可行的吗?

    4)如何通过微控制器通信或读取/写入 BQ78350的数据?应该通过 SMBus 进行连接?或者可以通过 i2c 进行通信?

    5) FET MOSFET 足以控制 CHG 和 DSG? 还是应该使用 BQ76200PWR?

    6)如果  我不使用 LCD、能否将#DISP 引脚连接到 VSS? BQ78350引脚编号 14 #DISP

    谢谢你

    等待您的回复

    此致、

    Rajaneesh

    e2e.ti.com/.../BMS_5F00_8.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解这个概念、我在下面的原理图中用红色标记了这个概念、以及 bq76940EVM、tidrqy7的附加原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    C31的底部应连接到 GND、但 R55的右侧必须连接到 VC0以实现平衡。
    ESD 齐纳二极管无法正常工作、D28、D29、D31、D33、 当系统使用负载 Pack 进行保护时、PACK-将进入 PACK+并将电流推入 bq78350、从而损坏 IC。 您需要这些以 BATT 为基准。 SMBC 和 SMBD 还需要参考 GND、如果从电池流出、则可能需要隔离式通信路径或高侧开关。 TIDA-00792中显示了高侧开关方法。
    圈出的 TIDA-00792电路是一种在器件关断时引导器件的电气方法、它在 PACK+斜升且系统关断时向 TS1提供信号。 EVM 上的开关是手动或机械启动机制、用户必须按下按钮进行启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找随附的更新原理图、敬请验证原理图、如果遗漏任何内容或任何进一步修改、敬请告知。

    1) PACK+引导电路是否为强制使用?

    同时等待您对上述问题的回复

    ----------

    1) 1)以下提到的充电器适配器足以为电池充电?

    充电器适配器:48V 3A CC/CV

    2) REGSRC 的输入是什么? 它 适用于48V 还是37V? 数据表显示最大25V/36V

    3)我能否通过 I2C 从微控制器读取 BQ76940、BQ78350的数据?这是可行的吗?

    4)如何通过微控制器通信或读取/写入 BQ78350的数据?应该通过 SMBus 进行连接?或者可以通过 i2c 进行通信?

    6)如果  我不使用 LCD、能否将#DISP 引脚连接到 VSS? BQ78350引脚编号 14 #DISP

    ----------------------------------------

    请验证所附的原理图

    e2e.ti.com/.../BMS_5F00_-Schamatic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    您需要确定您的原理图。 我看不到任何问题、但您必须确定。
    您必须有一种引导 bq76940的方法。 如果未引导、则不起作用。
    CC/CV 充电器很常见。 您应该能够将电量监测计配置为终止、以便电池不会出现持续充电电压。
    REGSRC 是电源输入。 与 BAT 引脚相比、它的范围有限。 该器件对于15V 稳压输入非常满意、但使用所示电路从 BATTER+提供压降更正常。
    I2C 和 SMB 相似、详细信息请参阅规格。 I2C 可以进入直流、SMB 无法进入。 MCU 通常可以使用相同的外设同时支持这两者
    4. bq78350使用 SMBus。
    6. disp 是输入,不应悬空。 不使用时、建议使用上拉电阻器。 如果您不处于 LCD 模式、连接到 VSS 将使输入处于活动状态、我不建议这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)需要选择什么电压和电流? 用于为13S10P 锂离子电池充电。

    为13S10P 充电时的电压应为54.6V?  (每个电池的最大电压4.2V)

    2) BQ78350至 SMBus 可以读/写什么以及所有控制器?请找到所附的方框图。

    控制器可以读取 OV、UV、OCD、SCD 等、所有控制器都可以从 BQ78350读取数据?控制器将具有 读取的完全访问权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    等待您对上述问题的宝贵答复。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    1) 1) 1)选择适合您的电池的充电器。 请参阅您的电池数据表和/或您的电池供应商。 是的、13 x 4.2V 是54.6V
    2) 2)任何支持 SMBus 协议的 MCU 都应适合与监测计进行通信。 它应该能够访问 bq78350-R1中的所有寄存器。 有关命令、请参阅技术参考手册第16节"通信"和第17节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请回复我对 BQ76940EVM 原理图 slvu925b 的疑问。

    1) C4、C5的功能是什么?我们为什么需要使用它?

    2) C6、C7的功能是什么?我们为什么需要使用它?

    3) D1和 D4用于保护?请说明

    4) Q5的用途是什么?我们是否可以将 CHG 直接连接到 R7?绕过 Q5  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WM5295,

    请回答上述问题。

    此致、
    Rajaneesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajaneesh、
    1) 1) C4和 C5在 FET 上为 ESD 电流提供低阻抗路径。 2个电容器串联使用、因此如果1个短路、FET 不会被旁路。
    2) 2) C6和 C7在电池组端子之间提供 ESD 电流的低阻抗路径、以避免 ESD 电流全部流入电路。 再次将2串联使用、以防止发生故障时直接短路。
    D1是 TVS、可帮助钳制电池的电感响应、从而快速关断电流。 D4是反激式或续流二极管、用于防止当放电 FET 打开时 PACK-上升到远高于 PACK+。
    Q5允许充电 FET 的栅极降至 VSS 以下、以便在发生故障且充电器连接到低电压电池时充电 FET 保持关断状态。 如果没有 Q5、充电 FET 可以作为具有足够高电压差的源极跟随器运行、并允许电池持续充电。 请参阅 bq76940数据表7.3.1.3.1和图7-3。