This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:LM2576-5.0为什么输出5.4V 电压?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687359/lm2576-why-does-lm2576-5-0-output-5-4v

器件型号:LM2576

您好! 我 在两个设计中使用 LM2576-5.0直流/直流转换器。 在设计1中、它可以正常工作、提供5V 电压、但在设计2中、它可以在无负载的情况下提供5V 电压、在有负载的情况下提供5.4V 电压(甚至超过数据表规格)。 电流消耗为0.2-0.4A、电压输入为12V。 如果有用、我提到设计2用于为 Raspberry Pi 3 B+供电、而设计1用于为定制 PCB 供电。

设计1.

设计2.

您可以看到、设计是类似的、因此不应期望电压输出存在差异。 这些是我使用过的部件:

设计1.

C3 - EEVFK1K101Q

C7 - 0.1 μ F

U1 - LM2576T-5.0/NOPB

D1 - MBR360RLG

L2 - PE-92108KNL

C14 - EEEFK1E102AQ

设计2.

C1 - ECA-1JM101

C3 - 0.1 μ F

U1 - LM2576T-5.0/NOPB

D1 - MBR360RLG

L2 - PE-92108KNL

C4 - 16ZLH1000MEFC8X20

有人知道这两种设计中的电压输出为何不同吗? 为什么只有在存在负载时才会增加?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克里斯蒂安、
    从原理图的角度来看、观察行为没有明显的原因。
    要帮助进行故障排除、请查看以下内容:
    设计2中的所有组件是否均已正确焊接。 请检查所有焊点和组件连接。 请注意 IC 上的接地焊盘。 如果焊接不当、可能会导致意外行为。
    2.两种设计的布局是否相同?
    2.请为设计2提供开关节点、输出和电感器波形。 在未加载且具有预期负载时捕获这些信号。 这可能有助于排除故障。


    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 这似乎是万用表的问题。 我用另一个仪表测量了输出电压、它显示了5V、正如预期的那样。 感谢您的建议。