This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:关于电源合并操作和 PROG 引脚电压

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688216/tps2491-about-power-liiting-operation-and-prog-pin-voltage

器件型号:TPS2491

您好!

如果 VPROG 引脚变为小于0.4V、
 我可以告诉我该器件的运行情况吗?



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    它将不准确地运行。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的快速响应。
    "它将不准确地运行。"
    您能 告诉我 这项被视为可能的操作吗?
    客户希望为不可预见的情况做好准备。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    启动期间的功率限制将不准确、并且外部 FET 可能会承受比预期更高的应力。
    遗憾的是、对于 VPROG 引脚< 0.4V 的情况、我们没有有关不精确度百分比的数据、因此建议不要使用较低的值。

    此致、
    Rakesh