This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:RESET 命令

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675152/bq34z100-g1-reset-command

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

在阅读电量监测计部件 b134z100-G1的数据表时、不清楚是先发送 MSB 还是 SUB 命令的 lsb。

 

向器件写入0x00、0x41和0x00是否是执行器件复位所需写入的正确序列?

 

还是0x00、0x00、0x41?

 

谢谢、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、
    交换字节并将0x41写入寄存器地址0x00、将0x00写入寄存器地址0x01。
    因此、使用您的示例、您将写入0x00、0x41和0x00。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-感谢您的回复、很抱歉您的回复很晚。
    我不确定在提交原始问题时是否完全理解 I2C 接口命令。

    是否允许我执行以下操作?

    我的芯片BQ34z100
    启动
    地址1010101
    写入0
    ACK 0
    命令00h
    ACK 0
    复位(第一个字节)41H
    ACK 0
    复位(第2个字节)00h
    ACK 0
    停下

    或者、我是否需要单独发送每个命令?
    启动
    地址1010101
    写入0
    ACK 0
    命令00h
    ACK 0
    复位(第一个字节)41H
    ACK 0
    停下

    启动
    地址1010101
    写入0
    ACK 0
    命令00h
    ACK 0
    复位(第二个字节)00h
    ACK 0
    停下

    感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一个是最好的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好  
    再次感谢您的帮助
    我正在查看传统代码、并使用第一个(增量写入)。
     www.ti.com/.../bq34z100-g1.pdf 的图11  
    这表明不允许增量写入。  
    我只是不正确地读取了该规格吗? 是否允许增量写入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、允许增量写入。