This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610985:启动期间消耗的电流较大。

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS610985, TLV3691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686650/tps610985-large-current-draw-during-startup

器件型号:TPS610985
主题中讨论的其他器件: TLV3691

我设计了一个使用 TPS610985的射频能量收集电路。 为 VIN 提供输入电压的整流器器件可提供大约1.2V 的最大电压和大约1mA 的最大电流。

我已经对设计进行了原型设计、发现 TPS610985不会以该器件作为其电源完全导通。 我基本上观察数据表中描述的行为、如下所示:

"如果输入电压不够高、低电压启动振荡器首先操作开关。 在此阶段、开关频率由振荡器控制、最大开关电流受到限制。 一旦转换器将输出电压 V (MAIN)累积至大约1.8V、此器件切换至正常滞后电流模式运行并且 VMAIN 轨开始为内部控制电路供电。 如果输入电压过低或启动期间负载过大、这会导致转换器无法在 V (MAIN)轨上累积1.8V 电压、则升压转换器无法成功启动。 它将保持此状态、直到输入电压增加或移除。 "

当我用直流电源替换整流器以测试电路时,我发现 TPS610985在低电压启动振荡器操作开关时的电流高达16.5mA (测量值 VIN=750mV,VMAIN = 1.77V,ISUPPLY=16.5mA,MODE = 0V)。

这种行为是否正常? 升压转换器上的 VMAIN 负载非常轻、一旦进入正常滞后电流模式、整个电路仅从直流电源消耗20uA 电流(VIN = 1V)。

我已将推荐的电感器(4.7uH)和电容器连接到 TPS610985、如数据表中所述(以及输入端的400 Ω 电阻器和滤波器电容器)、 它在磁滞电流模式下工作一次非常好-启动期间的这种高电流消耗是意外的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该部分的专家将很快答复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aaron
    是的、如果电源较弱、我们预计会出现这种情况。 您能否尝试将输出电容器降低到2.2uF 电平、并检查这是否有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    感谢您的回答、我将不得不找到解决办法。
    我将输出电容更改为2uF、并且行为没有明显变化。

    出于兴趣、我还尝试将电感器更改为2.2uH。 这使得问题变得更加严重-启动期间的电流消耗高达25mA。

    我确实将负载与升压转换器完全断开(使用原4.7uH 电感器和10uF 输出电容器)、在这种情况下、峰值时启动电流仅约为2mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron
    断开负载后升压是否成功启动? 您提到输入电流能力仅为1mA。
    负载是多少? 某些 MCU 在首次上电时初始化时可能会灌入更大的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    否、即使在负载断开时、射频整流器也不能提供足够的功率来启动升压。
    VMAIN 上的负载为 TLV3691毫微功耗比较器(输出=低电平)和976 k/ 187 k 分压器。 电流消耗应非常低。

    我们乐于提供备选器件的建议、这些器件可通过此小型整流器运行、并提供更大的电压用于为负载供电。 目标是通过该整流器实现自供电(我们的电流电路在滞环模式下工作正常、但无法进入启动阶段)。

    Aaron。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件在启动期间消耗的能量更大、尤其是在输入电压较低时。 这就是 TPS610985在输入电流仅为1mA 时启动的原因。
    我们没有其他解决方案