This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100EVM:如何设置 bq34z100-EVM 电池的完整充电容量

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669313/webench-tools-bq34z100evm-how-to-set-full-charge-capacity-of-battery-of-bq34z100-evm

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我连接了9V PBA Type 电池,能够在 bqstudio 中获得电压值。 但我无法测试或更新电池的完整充电容量。 并且无法验证电池化学类型。

请引导我重新编写此文档、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在其他文章中提到的、您需要将电池信息编程到电量监测计中、然后使用 bqStudio 运行学习周期来记录时间、电流、电压和温度。 使用我们的在线 GPC 工具、确定最适合您的电池的化学 ID。

    如果您只是想根据当前设置查看 FCC 更新、只需从 bqStudio 发送复位命令、它就会更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Damian Lewis,什么是学习周期,在哪里可以找到它。 IAM 对电池相关概念非常陌生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    这是我们的化学 ID 匹配 GPC 工具的链接
    http://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    以下是有关收集数据并将其提交到 GPC 工具的说明
    www.ti.com/.../slva725.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian Lewis:

    我使用 bqstudio 测试了9V 的简单 PBA 类型电池。使用 bqstudio 创建的日志文件使用该文件计算化学 ID。

    我已将 config.txt roomtemp_rel_dis_rel.csv 上传到 chemid 工具。

    但是 TI 社区放弃了一封包含以下消息的邮件。

    计算引擎报告了以下错误:
    错误:找不到错误的数据格式开始,请确保文件没有多行标题,并且是 COMA 或制表符分隔值。 姓名:roomtemp_rel_dis_rel.csv

    IAM 无法上传 csv 文件。 粘贴下面的 csv 文件内容

    e2e.ti.com/.../7418.config.txt

    经过时间(秒)电压(mV)电流(mA)温度(c)
    5 8901 211 29.1
    5 8897 212 29.1
    5 8893 211 29.1
    5 8886 212 29.1
    5 8882 209 29.1.
    5 8878 209 29.1.
    5 8874 210 29.2
    5 8870 210 29.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    您是否在每行的每个值之间放置了逗号或制表符?
    此外、您的放电电流应该为负、而不是正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq34z100-EVM 中是否有任何可用于测试学习周期的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、没有。 您必须使用电池、电源和电子负载手动执行此操作。 您可以使用 LabVIEW 实现流程自动化。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx Ahiakwo,什么是 LabVIEW,我如何实现流程自动化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    LabVIEW 是业内用于创建 GUI 和测试自动化的通用平台。 例如、您可以使用 USB-GPIB 适配器来控制电子负载和电源、从而对电池进行充电和放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmax 您好,您能详细解释一下这个过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    从你的其他帖子来看、我认为你的发展方向是正确的。
    首先、使用 bqStudio、您应该配置监测计以匹配您的电池和系统设置。
    其次、您可以使用 bqStudio 记录放电、并使用 GPCCHEM 工具查找与您的电池匹配的最佳化学 ID。
    然后、您可以使用 bqStudio 中的 Chemistry 选项卡将该化学 ID (电池配置文件)编程到电量监测计中。
    然后、您可以执行学习周期或 C/7 (铅酸)放电并将日志上传到 GPCRA、以获取优化的 Qmax 和 Ra 值。