This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2419:错误地在引脚上输出

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2419

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687424/tps2419-wrongly-output-on-a-pin

器件型号:TPS2419

大家好、

客户在其系统上使用 TPS2419、但他们发现、当他们在 C 引脚上输入12V 电压时、他们可以在一个引脚上测试10V 电压、在 BYP 引脚上测试高达20V 电压。 当它们上拉或下拉 EN 引脚时没有任何变化。

请帮您检查此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这可能是由于 C 到一个引脚的泄漏造成的。
    在 A 和 GND 之间添加一个50k 电阻器将有助于解决该问题。

    此致、
    Kari。