主题中讨论的其他器件:TPS54060EVM-590、
我们将此器件用于+/-15V 电源、与 TPS54060EVM-590类似、标称输入电压为24V。
我们使用 TPS54060A 已有多年的历史了。 我们收到了一批新的电路板、其中出现了启动问题。
在负输出端、电压峰值约为15V 正电压。 这仅在启动时出现、但该峰值会破坏其他器件、如运算放大器。
我们的原理图:
什么会导致负输出端出现反向电压峰值?
当我移除 C120时、输出不具有该反向峰值、但该电容器始终用于之前的电路板和评估板上。
多个数据表中也建议使用该电容器。
当我们将该电容器放电时、有什么风险?