This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:我无法使用 LMG 5200。

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687874/lmg5200-i-could-not-use-the-lmg-5200

器件型号:LMG5200

我无法使用 LMG 5200。

我想我会先写下原因。

VCC 引脚和 AGND 之间只能施加2V 至3V 的电压。
电流在引脚之间从1A 流向大约2A。
这就是我认为它短路的原因。 但我不知道为什么会发生这样的事情。

我将描述我所做的一切。

我在背面端子的每个金属部分涂抹了奶油焊料。
金属支脚连接到每个端子的金属部件。
现在可以输入信号。

在 μF VCC 引脚和 AGND 引脚之间以及 HS 引脚和 HB 引脚之间焊接了一个0.1 μ F 夹层陶瓷电容器。

我使用 FPGA 向 HI 和 LI 引脚输入3V 脉冲信号。
一个周期为50us 的脉冲信号被输入到 HI 引脚。
μs、HI 引脚的脉冲信号输入被反相、而一个死区时间被输入到 LI 引脚的、设定为1us 的48 μ s 脉冲信号。

从 VCC 引脚和 AGND 引脚之间的电压源施加5V 电压。
接下来、从 VIN 引脚和 PGND 引脚之间的电压源施加15V 电压。

VCC 引脚和 AGND 引脚之间无法施加5V 电压。
正如我在开头所写的那样、电压只能在2V 至3V 之间施加、电流将从1A 增加到大约2A。
这将打开电流引脚、无法施加电压、仅施加电流。

由于我使用的是 CMOS 等半桥 GaN、因此如果可以使用 LMG 5200、我想先尝试一下。
但是、首先无法在 VCC 引脚和 AGND 引脚之间施加电压、并且 LMG 5200无法运行。

我非常感谢您能为我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    既然您提到已施加5V 电压、然后施加15V 电压、那么您是否曾在没有 VIN 时成功提供5V 电压? 在我看来、驱动器损坏会导致如此高的电源电流。 LMG5200的5V 电源电流通常在 mA 范围内。

    此外、您检查了多少个 LMG5200? 为了使器件正常工作、还需要在 HB 和 HS 之间使用另一个自举电容器。 另请重新检查您的设计、并将我们的 EVM 设计作为良好布局的参考。
    www.ti.com/.../lmg5200evm-02

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 Lixing 所述、该部件已损坏。 我无法很清楚地了解您是如何焊接器件端子的、但在我看来、您似乎不使用 PCB、而只是将一些导线焊接到底部端子。 您可能面临的一个问题是 VCC 超过6V、即使您提到您施加了5V 电压。 为了避免过冲、旁路电容器应放置在非常靠近 VCC 引脚的位置。 我想这可能是问题所在。 否则、LMG5200应该能够正常运行、完全满足您的需求。 请检查 EVM 和关键设计规则。

    此致、

    Serkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利兴先生,感谢你的答复。
    迅速的反应给我留下了深刻的印象。

    我的写作风格很差 我的错误是没有正确传达的。

    我将首先施加5V 电压、然后施加15V 电压。
    我想输入的顺序是(1) HI 和 LI 引脚、(2) 5V、(3) 15V

    因此、我向 HI 和 LI 引脚输入信号、然后尝试添加5V 电压。

    实际上、不能施加5V 电压、施加大约2V 的电压、电流可以拉至2A、3A。
    因此、当没有 VIN (15V)时、无法施加5V 电压。

    正如您所写的、如果流电流以 mA 为单位、我认为我使用的 LMG 5200肯定会损坏。

    μF 数据表、我在 VCC 引脚和 AGND 之间连接了一个0.1 μ F 夹层陶瓷电容器。
    在 μF 和 HB 之间连接了一个0.1 μ F 多层陶瓷电容器作为自举电容器。

    这次我将两个 LMG 5200置于相同状态、然后再向 LMG 5200施加电压。
    因此、我认为焊接温度是导致破损的原因、但这次我认为它没有因温度而损坏、因为它是使用奶油焊料焊接的。

    感谢您告诉我该 URL、我将对其进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sercan、感谢您的回复。
    迅速的反应给我留下了深刻的印象。

    我没有使用 PCB、我想首先查看 LMG 5200是否正常工作。 我计划了解如何使用它。

    将金属支脚焊接到底部的九个端子中的每一个、并将旁路电容器设置在非常接近的位置。
    μF 0.1 μ F 的多层陶瓷电容器作为旁路电容器。

    我想在写的时候应用5V 电压、但我不能应用它是错误的。
    我觉得我的写得不好。

    按照施加电压的顺序、我想到了(1) HI 引脚和 LI 引脚、(2) VCC 引脚和 AGND 引脚之间的5V、以及(3) VIN 引脚和 PGND 引脚之间的15V。
    但是、不能首先施加5V 电压。

    施加的电压约为2V、电流只能流至1A 2A。

    正如 Lixing 和 Sercan 所写的、我认为部件是坏的。

    但我不知道原因。
    在这次使用 LMG 5200之前、两个 LMG 5200中也发生了相同的现象。
    当时、我认为焊接温度是原因。
    因此、这次我尝试使用奶油焊料来减少由温度对背端子造成的损坏。

    我将回顾 EVM 和重要的设计规则。