This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:更改 MC 数据

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687472/tlc5955-changing-mc-data

器件型号:TLC5955

参考 TLC5955spec 表第8.4.1节最大电流控制(MC)功能

该状态:当所有恒定电流输出(OUTXn、其中 X = R、G 或 B;n = 0至7)关闭时、应更改 MC 数据。

使用什么方法来关闭所有恒定电流输出? 即、设置所有 GS 数据= 0、还是其他?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从8.3.2.2中可以看到,“当器件通电时,数据是随机的,所有恒定电流输出都是强制关闭的。 但是、即使 GSCLK 是输入、在 GS 数据被写入 GS 数据锁存器之前、没有输出打开。"

    因此、器件上电时无需设置 Gs=0。

    '当器件通电时、MC 数据设置为0。' 因此、您需要先发送 MC 数据、然后再发送 GS 数据。

    通常、MC 在开始设置后不会更改、您可以使用 GS 数据调整 PWM 调光。

    如果您需要在驱动程序运行一段时间后再次更改 MC、请首先使用 Gs=0关闭通道。 然后、您可以再次发送 GS 数据以打开通道。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您的回答、只需回答一个后续问题。  您提到通常会更改 GS 数据以调整调光。  这将是我的下一个问题、即关于调整显示强度(调光)的推荐方法。 根据您的响应、更改 GS 数据是更改显示强度的常规方法、例如 BC 寄存器。

    此外、用于调节调光的方法无法中断显示。  情况会是这样吗?  应用程序仅显示静态图像、并持续调整显示强度。

    谢谢、-Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bob、

    从数据表中可以看到、TLC5955具有 BC 和 MC、可控制每个通道的最大电流。

    由于通道开启时的电流会影响色温、因此电流通常在开始时设置。 您可以更改 BC 以调整所有信道、或更改 MC 以更改每个信道。

    将所有通道电流设置为获得预期的色温(例如预期的白平衡)后、使用 PWM 可以更改颜色和亮度并避免影响色温。

    正如您所说的、如果您在设置后未更改颜色或亮度、则还可以选择使用 BC 和 MC。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth