This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:在低侧 FET 导通转换期间 SW 节点上具有大负电压

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687392/tlv62585-large-negative-voltage-on-sw-node-during-the-transition-of-low-side-fet-turn-on

器件型号:TLV62585

尊敬的 E2E:

我们想知道为什么在低侧 FET 导通转换期间 SW 节点上的负电压会高达-2.9V。

测量无 Isse、因为我们已经在探针接地端实现了尽可能短的环路。

反向二极管中的反向恢复时间是否短?

死区时间长?e2e.ti.com/.../TLV62585-VDS.xlsx

此外、我们还想知道高侧 FET 上的电压栅的额定值。 (我们未在数据表中看到它)

BR、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    很高兴为您提供支持。
    您能否分享该应用的原理图和 PCB?

    我们未指定功率级的最大应力、因为器件的每个引脚与接地的绝对最大值在数据表的绝对最大额定值表中指定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Emmanuel、
    原理图与数据表相同、布局很难在此处分享。
    我们还可以在数据表中找到 SW 节点的波形、即较大的抗尖峰电压。
    可能的原因是什么?

    客户还尝试通过示波器数学中的 Vin - VSW 测量高侧 FET 电压。 他们希望知道该值是否在规格范围内。
    如果我们没有显示、如何确保测量值是否在规格范围内。

    BR、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃马纽埃尔
    有任何反馈吗?

    BR、
    Jason