This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:有关电池放电和编程的查询

Guru**** 2810705 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704083/bq24160-query-regarding-battery-discharging-and-programming

器件型号:BQ24160
主题中讨论的其他器件: BQ25600

您好!

美好的一天!

我想在我的设计中使用此功能:BQ24160。 在浏览数据表时、我遇到了一些疑问、请让我对这些问题进行澄清。  

此 IC 的预期功能是-交流输入、USB 和电池电源之间的电源路径管理。 当没有交流输入或 USB 时、应自动将电池电源连接到负载、当有交流输入或 USB 时、电池应充电。  

是否需要外部 P 沟道 MOSFET 来满足上述要求?

2.如果我断开 D+和 D-信号的连接、限制/功能有什么影响(如果有)?  

3.可以使用 I2C 单独对 IC 进行编程、是否需要 USB 接口进行任何编程? 我能否获得一个参考来在 MCU 和电池充电器 IC 之间实现良好的通信、从而完善 I2C 线路?

4.如果您有的话,您是否可以为该器件提供更好的替代方案?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    关于1号,不  当充电器处于 HiZ 模式时、外部 PFET 是可选的、可提供一个与 BATFET 并联的较低电阻路径。

    关于2、如果 D+和 D-未连接、则输入电流限制自动设置为100mA。  我建议短接 D+=D-、以便输入电流限制自动设置为1.5A 的最大值。

    关于3、是的、I2C 是设置充电器内部寄存器所必需的。    您所需的只是标准 I2C 读取和写入命令、用于设置输入电流限制、电池稳压电压和充电电流。

    关于4、您的终端应用是什么、包括输入电源、电池容量等    如果您不需要双输入、bq25600系列是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德胡

    您对 Jeff 的问题是否有任何反馈?