This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702513/pmp8740

主题中讨论的其他器件:PMP8740UCC28950

尊敬的 Roberto:  

根据 SLUA560C 中给出的公式、我被吸入输出电容器中、它提供的值大于所选的值。 请解释如何计算输出电容值?

Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    在 Excel 工作表中计算得出的输出电容器的计算过程与 SLUA560C 中的计算过程相同:它是通过设置瞬态响应期间的最大偏差(在我的情况下为 Vout 的5%、32V、即1.6V)来完成的。 结果为 1936uF。 我在 Excel 工作表中选择了4 x 470uF、这还不够。 在最终的原型中、我选择了6 x 470uF 以获得更大的裕度。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的案例中、您的意思是 Vtran = 1.6V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     另请检查,我是否考虑了随附的正确规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anjana、
    是的、我打算 VTRAN = 1.6V。 您可以附加您正在处理的 Excel 工作表吗?
    谢谢、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    为 PMP8740设计附加 Excel 工作表。 请检查并建议更正。

    谢谢、

    ANJANAe2e.ti.com/.../UCC28950-_5F00_PMP8740.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    我看到在您的 Excel 工作表中、时间"Thu"有一个10^-6的因子、这不应该存在、因为正常计算已经考虑到结果是用微秒而不是以秒为单位。 如果您更正了单元格中的公式、它应该给出~ 13usec 和几千 uF 的输出电容。 与我的设计相比、您可以在输出负载瞬态(VTRAN)期间设置较小的电压偏差、这也是因为您以50kHz (桥上)和100KHz (输出电感器上)(即"FS")的电芯 C18进行开关。

    如果您获得合理的值、请告诉我。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢尊敬的 Roberto 为您提供的支持。 我将根据您的建议进行检查和更正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、
    请确认,我在6月27日测试的货物说明书中考虑的输入规格是正确的。 我是指您在设计 PMP8740设计时考虑的那些因素。 如果不是、请更正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anjana、
    输入规格正确。 据我所知、在 Excel 工作表中考虑的输出电压仅为"Vout"(典型值)、而不是 Vout_min (最小值)或 Vout_max (最大值)。 因此、您应该将实际输出电压放入电池"典型"中。
    谢谢、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC28950-_5F00_PMP8740_5F00_ti.xlsxHelloRoberto,

    1)在随附的 Excel 表格中、您认为 PMP8740设计中的直流/直流转换器额定功率是否正确? 因为我无法获得 IPS=60.3 A、正如您在答复如何计算 R98时提到的。

    2) 2) 我仍然无法获得 PMP8740设计中使用的 LS 电感器=300uH 的值。 根据您的建议、我考虑了15%的负载来计算 Ls、但仍然没有得到大约300uH 的值。 请帮助。

    3) 3)另请说明输出电容器的选择。

    谢谢、

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roberto,
    如何在电流感应网络中选择 Rs、在斜坡补偿网络中选择 Rsum?
    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    以下是有关您的问题的答案:

    1) 1)您所附的 Excel 工作表是正确的。 您会得到不同的 IPS 编号、因为您的输出标称电压低于我的情况。

    2) 2)请考虑将300uH 值放置在 BOM 中、该值来自占位符(以便对电路板布局布线)。 Power Point Presentation 文件以及白皮书中介绍了正确的值、即10uH。 这些文档中介绍了如何构建它。 因此、我建议您在设计和 Excel 工作表中也使用10uH。

    3) 3)我在几个答案之前已经回答了这个问题、请参阅:

    在 Excel 工作表中计算得出的输出电容器的计算过程与 SLUA560C 中的计算过程相同:它是通过设置瞬态响应期间的最大偏差(在我的情况下为 Vout 的5%、32V、即1.6V)来完成的。 结果为 1936uF。 我在 Excel 工作表中选择了4 x 470uF、这还不够。 在最终的原型中、我选择了6 x 470uF 以获得更大的裕度

    请告诉 我、您 的所有问题是否都得到了解答。

    此致、

    Roberto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anjana、
    Rs 和 Rsum 分别在 Excel 工作表的单元格 C113和 C224上计算。
    从更多信息中、应用手册或数据表可以更好地解释计算过程。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    随附的是 Excel 工作表、其中我尝试匹配 PMP8740中选择的值。 此 Excel 工作表不符合我的设计规格。  我正在尝试考虑您在设计 PMP8740时考虑的输入规格。 该表与 PMP8740设计匹配后、就会显示该表。 我将通过输入我的输入来使用它。 因此、请检查并告诉我、我在所附工作表中考虑的输入内容与您在 PMP8740设计中考虑的输入内容相同。 Beacuse 我仍然无法在 Excel 工作表中获得与 PMP8740设计中使用的值相同的 LS、Lout、Cout 值。

    Anjanae2e.ti.com/.../6675.UCC28950-_5F00_PMP8740.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只读了你对2018年1月1日、9.52亿的回复。 我将考虑10uH LS 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    请参见随附的有关 UCC28950的 Excel 表格、该表格用于设计 PMP8740的直流/直流级。

    它与您的略有不同、但基本上是具有不同参数的同一个文件。

    此致、

    Robertoe2e.ti.com/.../PMP8740-UCC28950-Excel-Design-Tool_5F00_SLUC222C.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    请建议使用 T2的备用变压器:AF4779。  

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    AFE4779的备选 P/N 是 Pulse Engineering 的 P0584;数据表可在以下链接中下载:
    www.google.co.uk/url
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Roberto。

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    希望你们做得好。

    我已采购 P0584ANL 变压器来替代 AFE4779、但尺寸完全不匹配。 是否有任何替代器件型号与 AFE4779的封装和规格相匹配?

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    我很好,谢谢。。。希望你也一样。

    我已结账、由于 Vitec 提供的 AFE4779器件型号是定制的、因此我找不到引脚对引脚 的替代产品。

    抱歉  、您可能需要根据布局调整实际的变压器。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roberto!

    希望你们做得好!

    预充电信号的功能是什么? 如何在 PMP8740设计中使用它?

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果我的最大输出电压为60V、那么我是否需要更改 PMP8740设计中的 Q32? 因为 Q32是160V 双晶体管、正如我看到的、它从微控制器接收信号(5V 信号)并驱动 Q33、所以我认为可以像在我的设计中那样使用它。 我是对的吗? 请告诉我 Q32的选择过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    数字信号"预充电"可启用所有 FET Q12、Q17、Q25...Q31:这些 FET 构成"预充电"功能、这意味着它们在开始时处于关闭状态、并通过热敏电阻 RT1和 RT2从连接的电池为输出电容 C53...C56、C19和 C29充电。 如果没有此预充电功能、电池连接期间输出端子上会产生火花。 此外、FET Q12...Q31还提供反极性保护、以防输出端子上出现负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确! 您可以使用相同的 Q32双晶体管 I:您可能需要增大电阻器 R83以限制 Q33的基极电流并限制 R83上的功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Roberto。