This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59731:TLC59731最小输出电流与放大器;使 TLC59731在上电后工作的任何方法(不带 SDI)

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687706/tlc59731-tlc59731-minimam-iout-any-way-to-make-tlc59731-work-after-power-on-without-sdi

器件型号:TLC59731

大家好、:

有关 TLC59731的两个问题。

1.是否可以将 ILED 设置为每通道1mA?

2.任何使 TLC59731在上电后正常工作的方法(不带 SDI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是的。 有关设置、请参阅 TLC59731数据表中的公式1。

    2.很抱歉,但在上电后需要使用 SDI 发送数据。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth