This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:lm5113

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687744/lm5113-lm5113

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: LMG1020

你好

我们正在使用移相拓扑来开发长 距离(30m)的平滑激光雷达,

因此、我们需要能够   以 高峰 值功率 和 短脉冲运行的模块。

我们使用 FET 或激光驱动器 IC 开发掺杂激光驱动器时。

我们无法获得最大峰值电流。 我认为这是索洛上升时间。

然后、我发现 GaN 运行的快速上升时间可获得最大峰值电流。

所以我尝试设计这样的电路   。 如果您不介意,请检查我们的电路  并查看。

或重命令其他部件。

这是我们的调制规格和有关主要部件的描述。

主要部分

 栅极驱动器:LM5113 TM
 -GaN:EPC2015C (VDS:40V/Rdson:4m Ω/ID:53A /脉冲 ID:235A

 激光: PRinston 光电公司的40W CW 激光/部件名称:PCW-CS5-40-W0808 (工作电压:2V/ 预发布电流:60A/ 阈值电流:10A )

2.调制规格

 -占空比:20%

 -脉冲宽度:100ns

 频率:2MHz

PS: 我还有一个问题。

    首先 、我尝试使用脉冲激光、但我发现它的工作 效率高达20%(占空比)。  即使 CW 激光器更昂贵,我也不得不因为 工作原因而选择它。

     如果我 使用 CW 激光,    除了占空比外,是否有任何与脉冲激光相比的扩散。 (如风险时间)???

谢谢

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们正在使用移相拓扑来开发长 距离(30m)的平滑激光雷达,

    因此、我们需要能够   以 高峰 值功率 和 短脉冲运行的模块。

    我们使用 FET 或激光驱动器 IC 开发掺杂激光驱动器时。

    我们无法获得最大峰值电流。 我认为这是索洛上升时间。

    然后、我发现 GaN 运行的快速上升时间可获得最大峰值电流。

    所以我尝试设计这样的电路   。 如果您不介意,请检查我们的电路  并查看。

    或重命令其他部件。

    这是我们的调制规格和有关主要部件的描述。

    主要部分

     栅极驱动器:LM5113 TM
     -GaN:EPC2015C (VDS:40V/Rdson:4m Ω/ID:53A /脉冲 ID:235A

     激光: PRinston 光电公司的40W CW 激光/部件名称:PCW-CS5-40-W0808 (工作电压:2V/ 预发布电流:60A/ 阈值电流:10A )

    2.调制规格

     -占空比:20%

     -脉冲宽度:100ns

     频率:2MHz

    PS: 我还有一个问题。

        首先 、我尝试使用脉冲激光、但我发现它的工作 效率高达20%(占空比)。  即使 CW 激光器更昂贵,我也不得不因为 工作原因而选择它。

         如果我 使用 CW 激光,    除了占空比外,是否有任何与脉冲激光相比的扩散。 (如风险时间)???

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyeongmin、

    感谢您对 GaN 的提问和关注。 您能解释一下什么是 CW 激光器吗? 您能否具体解释一下使用 LM5113时出现了什么问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于您的应用、除非我没有满足您的要求、否则您不需要全半桥驱动器解决方案。 LMG1020是一款速度极快的低侧驱动器、专为此类应用而设计。 LMG1020-EVM-006是一款将 LMG1020演示为激光雷达驱动器的开发板、完全符合您的需求。

    我不是连续与脉冲式激光设计的专家、因此我无法回答您的其他问题。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CW 表示连续波激光二极管。 可以将占空比提高到100%。 传统脉冲激光器的最大占空比为0.1%。
    我不知道存在任何问题。 我只是想在制作模块之前要求回顾一下。 我需要以20%的占空比运行发光模块。
    但我找不到在20%占空比下工作的脉冲激光二极管。 这就是我尝试使用 CW 激光二极管的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的推荐。 我刚刚使用了半桥驱动器解决方案、因为它具有高功耗。
    根据您的建议,我将使用低侧驱动器解决方案(栅极驱动器 LMG1020、GaN EPC2015C (VDS:40V/RDSon:4m Ω/ID:53A /脉冲 ID:235A)