This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8861-Q1:LP8861-Q1四通道并行连接应用

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687699/lp8861-q1-lp8861-q1-four-channels-parallel-connection-application

器件型号:LP8861-Q1

设计

我们可以在用户指南中找到 LP8861Q1双通道并行连接应用。

四通道并行连接是否可以在应用中进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此项目已分配;有人将在短时间内回复。 感谢您对该器件的关注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我不清楚您的问题、但会对您的问题进行猜测。 我想您的问题是、是否可以将两个通道组合在一起以在应用中产生更高的串电流(200mA)? 如果是、可以将两个通道组合在一起以实现更高的串电流、并且可以进行连接、如第29页的图29所示。

    如果您的问题是是否可以将所有四个通道组合在一起以驱动一个灯串、则也可以执行此操作、并且在这种情况下、所有四个 OUT1、OUT2、OUT3和 OUT4灌电流都应连接在一起、以在单个灯串中实现最大400mA 的电流。

    希望这是您提出的答案 、但如果没有、请随时再次发布并进一步澄清您的问题、我将很快回复您。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计
    感谢您对患者的大力支持。是的、我的问题是天气四个频道可以组合在一起。 您的答案已解决我的问题、此问题可能已解决。 谢谢。