This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5165:输出不稳定、输出电压振荡

Guru**** 2581335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673573/webench-tools-lm5165-unstable-output-oscillating-vout

器件型号:LM5165

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我一直在尝试在 Webench 上模拟 LM5165DRC。 到目前为止、我的成绩一直很差。 输出似乎在振荡。 从一开始、示例工程的输出就会振荡。 我希望我开始的项目基于我输入的设计参数、至少应该提供稳定的输出。 我想知道 LM5165DRC 的模型是否有问题。 我使用(LM5165YDRCT)同一芯片的3.3V 固定输出版本运行了一个仿真、该版本正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其传递给 Webench 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,达尔文,

    我们正在调查此问题、并将很快返回给您。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    请您分享 Webench 设计、以便我们可以研究该问题。

    要共享设计、请执行下图中提到的步骤。

    谢谢、此致、  

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    请分享设计、以便我们能够在遇到问题时为您提供帮助。

    请按照上一帖子中提到的步骤操作。

    谢谢、此致、  

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    我们正在关闭该帖子、因为我们没有收到您的消息。 如果您有其他问题、请返回我们。

    谢谢、此致、
    Harish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还无法获得稳定的 LM5165设计。 我已根据要求与以下链接共享 webench 设计。 谢谢。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=44E368FE8B99F70B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您分享设计。

    您似乎正在从您的共享设计中寻找 Vin = 3-62V、Vout = 2.5V 和 Iout = 0.1A 条件。

    我们将研究 Vout 振荡的问题并返回给您。

    谢谢、此致、  

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    问题现已解决。 您将在下一个版本中看到 TI.com 上的最新更改。

    供参考以下稳态结果。

    谢谢、

    Kiran Kumar