This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:发生热故障时的现象

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687814/tps4h160-q1-phenomenon-when-thermal-fault-occur

器件型号:TPS4H160-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS4H160-Q1并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

如果发生热关断、IC 是否在所有通道(OUT 1至 OUT 4)的输出下降时正常运行?

或者、操作是否因每个通道而异? 在这种情况下、每个通道的输出都会下降或正常。

在我的测试中、当发生热故障时、一个输出停止、另一个输出保持正常。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    每个通道都有自己的用于热关断的温度传感器。 某些通道可由于热关断而关闭、其余通道可保持开启状态。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    感谢你的答复。

    我了解热关断功能适用于每个通道。

    我会将此信息发送给客户。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一