This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219:TPS53219能否满足 VIN=12V、Vout=3.3V、输出电流=26.8A 和 OCP=33A 的要求?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219, LM27403, TPS40303, TPS53219A, TPS53119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687718/tps53219-can-tps53219-meet-vin-12v-vout-3-3v-output-current-26-8a-and-ocp-33a

器件型号:TPS53219
主题中讨论的其他器件: LM27403TPS40303TPS53119

在数据表中、它描述 了宽输出负载范围:0A 至>20A

但它是一款控制器、TPS53219能否满足 VIN=12V、Vout=3.3V、输出电流=26.8A 和 OCP=33A 的要求?

是否有任何疑虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    不建议在新设计中使用此器件。
    请检查 LM27403或 TPS40303器件或类似器件。
    您还可以使用 Webench 输入您的设计规格、并获取能够满足您要求的器件建议。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

     

    TPS53219A 是替代器件。 此外、TPS53119是温度范围略有不同的较新器件。

    回答您的问题是的、只要考虑了设计注意事项、就可以设计更高的电流。

     

    此致、

    Mathew