This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A:有关 ADC 的问题

Guru**** 2610735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687769/ccs-ucd3138a-question-about-adc

器件型号:UCD3138A

工具/软件:Code Composer Studio

ADC 基准电压为2.5V。 ADC 输入电压超过2.5V、 并在几毫秒后恢复电压爆炸2.5V。 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ADC 输入超过2.5V、但不超过3.6V、则在电压恢复到低于2.5V 后、您将获得正确的结果。