This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122:对于9V 至36V 输入、48V 输出@ 3A 双相同步升压转换器,WEBENCH 不建议使用 LM5122

Guru**** 2606795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687681/webench-tools-lm5122-webench-does-not-recommand-to-use-the-lm5122-for-a-9vin-to-36vin-48vout-3a-dual-phase-synchronous-boost-converter

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5020

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Garret、您好、我阅读了您关于 lm5122交错的所有笔记。

我今天决定使用具有交错功能的 lm5122、这听起来非常适合实现最高效率。  lm5122的成本为3.59美元、x2 = 7.18美元。

我为单个 lm5122 4.2A 36V 输出选择的 Coilcraft 电感器的成本为5.20美元、但2.1A 电感器的价格可能为1.00美元。  BOM 成本低于单个 lm5122、对吧?

已经6个月了、关于双交错有什么新变化?

如果不是、那么您建议我在 webench 中对单个 lm5122执行什么操作?

我是将电流减半并继续、还是执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、MOSFET 成本更低、二极管成本更低。 电感器非常小。 )
    为什么不以400 -500kHz 的频率运行我的设计? 评估板以250kHz 的较慢频率运行、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5122是一款硬开关控制器。  尽管它可以支持1MHz 开关频率、但在该高频率下效率不会很高。 通过在解决方案尺寸和效率之间进行权衡、选择了 EVM 的250kHz 频率。 希望这能解答您的问题。

    关于您对成本的评论、您决定为您的应用选择合适的解决方案。 如果您的数量较高、您可以联系 TI 销售人员。 如果效率不是很重要、您可以考虑使用我们的非同步升压控制器、如 LM5020/22、以实现更低成本的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我刚刚购买 了 LM5122EVM-2PH、看起来不错。

    您可以为此评估 PCBA 发送光绘文件等吗?  只需使用 Gerber 和钻头即可。  并发送给 Altium。

    还购买了15个 LM5122QMHE/NOPB 产品以开始使用。

     LM5122QMHE/NOPB 是否 可与 LM5122Mxx 互换?  也就是说、我是否需要在两者之间更改无源器件?

    关于我的问题、我没有说1MHz、我说400-500kHz。  双操作意味着每种操作的频率均为200-250kHz。

    我不是最便宜的产品、而是在单路与双路 LM5122之间实现更低的成本。  2个小型电感器和1个大型电感器的节省大约等于1lm5122的成本。  非常非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5122EVM_2D00_2PH_5F00_rA-_2800_8_2D00_7_2D00_2017-12_2D00_19_2D00_50-PM_2900_.zip

    附加了 EVM Altium 设计文件。  

    LM5122QMHE/NOPB 是 LM5122的汽车版本、可与 LM5122Mxx 互换。   

    我可能已经误解了您对频率的看法。  是的、在200kHz 的频率下以双相运行、在系统级相当于400kHz。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了、非常感谢。 明白了。