This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:TPS798-Q1通过1000V 浪涌测试

Guru**** 2562830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS798-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687920/tps798-q1-tps798-q1-to-pass-1000v-surge-test

器件型号:TPS798-Q1

您好、团队:

您能否帮助分享您对 TPS798-Q1如何 通过1000V 浪涌测试的见解? 电源线的 GBT 3482-2008级别4规范参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alpha、

    电压是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alpha、

    我们无法看到您尝试附加的图片。 是否可以再次连接它们?

    此致、
    Jason Song