This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24035:上部工作范围稳定性问题

Guru**** 2636695 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24035, BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685822/bq24035-upper-operating-range-stability-concerns

器件型号:BQ24035
主题中讨论的其他器件: BQ24160

大家好、

阅读 BQ24035 (特别是  bq24032ARHLR)的数据表、并在插入交流适配器时提供4.4V 稳压电压输出、有一个问题出现;

  • Q1充当稳压器(Vac >=4.4V)
  • 我的系统为电池充电消耗750mA (交流电流限值)电流、并消耗大约1.1A*电流为系统供电。

接下来、如果交流电源电压在~15V 的上限上、而我的系统通过较差的 Q1消耗1.85A 来调节这一巨大的电压差、会发生什么情况? 是否应考虑特殊的散热注意事项? 它是否会将器件推得太远?

*实际负载约为600mA,但由于蜂窝无线电脉冲,平均电流可高达(在某些情况下超过) 1.1A

此外、还有一个我找不到的图、当 DPPM 将系统负载直接连接到电池时、从电池流向负载的最大电流是多少?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    当芯片温度达到大约125C 时、该器件具有电池充电热调节功能。 如果芯片温度进一步升高、则器件将关断、155C。
    不限制电池与输出(补充模式)之间的电流、请参阅第10页注释19。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好、感谢您的回复。

    尽管电池充电具有热调节功能、但在将负载插入工作范围~15V 的交流/直流适配器和1.85A 的负载时、通过 IC 为负载供电不会成为问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是、如果负载/充电电流保持高电平并且交流输入电压处于15V 范围内、器件上的功率耗散将很高。 与 bq2407X 等新一代器件相比、该器件在更高的输入电压下不会关断。 BQ24035在6.6V 时会关断。
    器件上的额外热平面将有助于降低交流输入电压、更好的适配器或功率电阻器以降低部分电压。
    如果预期交流输入为高电平、则使用降压转换器降低交流输入将有所帮助。 此外、与 bq24160类似的开关充电器也可以选择(最大交流输入可能有点低)。