This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541 G1

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687871/bq27541-g1

你好、Onyx

为了使能它、我需要 通过 bqStudio 发送(0x0021) 、但我没有确切地在哪里写入此命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Milla、

    最右边的命令窗口中有 IT 启用按钮、可用于发送命令。

    或者、您也可以通过高级通信窗口在小端字节序中键入命令来执行此操作、即21 00

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    -此命令在哪里?、您是否要在图片中向我指明它

    我将通过以下方式执行学习周期:

    -darge-wait 5h-it enable -charge wait 2h-decharge-wait 5h-update status:06-

    是这样的

    -生成黄金映像后、我将生成黄金映像、但点击 create golden image、Wright?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄金文件是在学习周期结束时提取的。
    谢谢
    Oinyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的匿名
    直到现在我还看不到、我在哪里启用它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我不知道看到您的消息、抱歉
    这些步骤是否适合学习周期?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 请记住使用 c/7放电并设置设计电容以匹配电池的标称电容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了 C/5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是、设置设计电容器以匹配电池的标称电容器电容器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议使用一个介于 c/5和 c/10之间的值。 为了安全起见、我始终说 c/7、因为 c/5正好在阈值上、可能会导致学习失败。

    设计容量是数据闪存中的一个参数、必须设置为电池制造商数据表中规定的标称容量。
    谢谢
    Onyx