This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022变压器设计计算表

Guru**** 2494545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704064/lm5022-lm5022-transformer-design-calculation-sheet

器件型号:LM5022

大家好、:大家好

我的设计如下:

输入:12V 直流或90~264V 交流

输出:24V1.6A

PMP7760 为30V~800V 输入、与我的项目参数类似、

 您能否与我分享一下变压器设计计算方法或 PMP7760变压器的计算方法、谢谢

我的电子邮件:jack.deng@wtmec.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该变压器是 GCI 提供的 G094215LF。 您可以联系他们获取数据表。 我还将为您提供数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../G094215LF-r-4.pdf

    随附了数据表。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao:
    我按照 PMP7760设计项目、 但是当我将输入设为30V 时,输出只能加载 CC=500mA,如果 CC>500mA,Vout 很快就会降至20V 以下,我查看 PMP7760测试报告,当输入电压为30V 时,PMP7760负载 CC=500mA,当输入电压为30V 时,我需要 CC1.5A,而输入电压为90~264V 交流时,您有没有任何建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您是否使用了与 PMP7760相同的变压器? 您能否向我展示您的原理图版本?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我错误地点击了"TI"、认为已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我使用与 PM7760相同的变压器。

    下面是原理图、请帮助检查、thxe2e.ti.com/.../KT_2D00_40W_2D00_LEDPOWER_2D00_V1.01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao:
    如果有任何提示、我需要立即解决这个问题、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您的变压器是不同的。  引脚使用和匝数比都不同。  恐怕您的变压器  设计不足以支持30V 输入电压。 您能否测量 CS 引脚上的电流感应电压?  请使用 带有短接地导线的探头。  此外、您能否 订购同一个变压器并尝试再次测试?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我按照 G094215LF r 4设置变压器。