This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:适用于1节或2节电池组的 IC

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687822/bq77905-ic-for-1-or-2-cell-pack-battery

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ2970

您好、

我需要一种通过外部 NTC (测量电池的负引脚) 和低侧外部 N 沟道开关实现单节或两节锂离子电池保护的解决方案。 如果 BQ77905能够对单节或两节电池执行相同的操作、那么它将是完美的选择。

我搜索了很多、但找不到任何包含所有参数的内容。 有人知道解决这个问题的办法吗?

此致

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:
    我们没有具有外部 NTC 和低侧外部 N 沟道开关的1或2节电池保护 IC。
    bq2970是我们拥有的最接近的器件。 请在下面找到有关它的更多信息。
    www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致、
    David