This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23770:CAN#39;t 使电路维持负载

Guru**** 2557000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23770, TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676482/tps23770-can-t-get-the-circuit-to-sustain-a-load

器件型号:TPS23770
主题中讨论的其他器件: TPS23750

您好!

我有一个使用 TPS23770的设计、该设计几乎完全从 SLVU136a 电路复制。  当插入 PoE 时、我有5V 输出、但如果我施加电阻负载使我的电流刚好低于500mA、则5V 输入在负载被移除后会关断几秒钟。  我还尝试使用"AUX"电源通过二极管提供12V 电源、但我甚至无法在那里获得5V 电源轨的电源。

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike。 我们的员工在今天至周日的复活节假期。 我们的一位应用工程师将于周一返回给您。

    感谢您关注德州仪器的 PoE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    由于无负载、在 10mA 时、通过 PSE 的电流会低于 MPS (保持功率特征)阈值、因此5V 电源轨在负载移除后关闭几秒钟。 因此 PSE 将断电。  PD 的任务是 具有允许 PSE 维持功率的负载。  您可以向 PD 系统添加虚拟负载。

    EVM 不是为12V 适配器设计的。 它专为48V 适配器而设计。 在12V 时、查看 EVM 原理图、它低于 PD 的 UVLO、处于无法启动状态。

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin、  

    请参阅下面我突出显示的回复。

    [引用用户="Darwin Fernandez"]

    尊敬的 Mike:

    由于无负载、在 10mA 时、通过 PSE 的电流会低于 MPS (保持功率特征)阈值、因此5V 电源轨在负载移除后关闭几秒钟。 因此 PSE 将断电。  PD 的任务是 具有允许 PSE 维持功率的负载。  您可以向 PD 系统添加虚拟负载。   

    我在这里没有问题。  我的问题是、当我施加~500mA 的电阻负载时、5V 输出关闭、而不是最小负载问题。  根据 SLVU 原理图、该电路应该能够提供2A 电流、但我甚至无法提供500mA 电流。

    EVM 不是为12V 适配器设计的。 它专为48V 适配器而设计。 在12V 时、查看 EVM 原理图、它低于 PD 的 UVLO、处于无法启动状态。   已理解、我未阅读 EVM 原理图。

    此致、

    达尔文

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    是的、该 EVM 的电流最高可达2A。 听起来感应电阻器可能过高、您能否确认其为0.18欧姆、如 EVM 中所示? 如果是、您能否发送您的原理图供我查看? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尔文

    我将仔细检查感应电阻器。  所附为原理图。

    谢谢、Mike   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    在原理图上没有什么吸引我的眼球。 连接和组件选择看起来正常。 它可能是板上的东西。 您可以尝试比较 EVM 和电路板上的阻抗、以缩小问题所在的范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Darwin、我将挑选一个 EVM 进行比较。  同时、我拍摄了一些示波器照片、并拍摄了一些布局屏幕截图。  您是否看到了突出的东西、以帮助缩小我的关注范围?

    第一个图像是顶层、您可以在其下方看到第2层、其中包含一些平面。  浅绿色是输出接地(5V 电源轨的系统接地)、深绿色是输入接地(在二极管电桥之后)、深蓝色是 RTN 平面/连接(隔离网)

    第二个图像是显示上述平面的第2层。

    第三幅图像是第3层、背景为第2层。  您可以看到、设计中与 PoE 无关的其他部分的信号网在此处交叉。  在我的演示中、该电路尚未填充、因此这些线路不会执行任何操作。

    第四个图像、这是电路板的底层。  POE 电路下方的整个区域与系统接地浇注(之前已提到)。  垂直运行的一个蓝色覆铜是来自 PoE 电路的5V 网络、该电路将为3.3V 稳压器供电。

    此外、我还验证了感应电阻为180m Ω。  我认为可能是 RSP 和 RSN 线路没有最好的开尔文连接(RSP 未直接连接到电阻器、它更接近 FET 的源极、 RSN 线被丢弃到内部覆铜区、如 EVM 中所示)。  我提起了部件上的引脚、使它们不与电路板连接、然后使用两条30AWG 导线直接与感测电阻建立开尔文连接。  这并没有改变我的结果。

    话虽如此、我在施加10欧姆负载之前和应用时捕获了在检测电阻器上测量的电压。  照片如下:

    该示波器脉冲在检测电阻器@ 1us 分段上处于空闲状态

    在感测电阻@ 100ns 分频范围内、此示波器脉冲处于空闲状态

    此示波器快照位于每分段10欧姆负载(500mA)@ 1uS 的连接上。  电压跳升至400mV 至600mV 左右、转换为2.2-3.3A。

    提前感谢您的任何帮助

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我刚才想到的一项测试:当您将48V 电压输入适配器连接器时、您是否可以达到2A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个50V 10A 电源、将其连接起来、并在输出上具有5V 电压。 然后我添加了我的500mA 负载,电压没有调节。 它在 DMM 上达到大约8.5V。 发生这种情况时,我听到来自其中一个电感器(或可能是电解电容器)的嗡嗡声。 我的示波器照片和布局是如何的? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    查看波形、在500mA 时、CS 电压达到 TPS23750的电流限制阈值(~0.5V)。 感应电阻更大、或者可能存在不正确的电感? 可能是3.3 μ H、而不是33 μ H?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将再次对这些值进行双精度检查。  您对布局图片是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尔文

    感应电阻器和电感器是正确的。  当我使用热像仪查看电路板时、我可以看到10uH 电感器变热、可能是嗡嗡声的来源。  我不断询问有关布局的反馈、看看您是否看到了任何引人注目的东西、但没有响应。  对布局有任何反馈?

    谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    唯一吸引我注意的是反馈分压器从二极管上敲出(开关和噪声)。 我建议使用来自输出电容器的 R36抽头。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    自我们上次给您写信以来、已有10个日历日以上。

    请告知我们是否需要其他帮助、或者我们是否可以立即关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    托马斯/达尔文 我对延误表示歉意,我打算早点回到你们那里。 问题最终是电感器和二极管之间的两个1uF 电容器。 这些电容器意外过小、因此电路板加载了两个10、000pF 电容器。 在我交换这些数据后、它按预期工作。 感谢您在故障排除方面的所有帮助! 谢谢、Mike