This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:ICSH 和绝对最大 CS 电流之间有何差异

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687957/tps4h000-q1-what-is-the-different-between-icsh-and-abs-max-cs-current

器件型号:TPS4H000-Q1

你(们)好

我对什么是绝对最大 CS 引脚拉电流感到困惑。

D/S 上有绝对最大值30mA

此外、D/S 上还有最小15mA 的电流

为什么我们有两个拉电流规格

我应该采用哪一个来损坏 ABS Max 的 CS 引脚?

请告诉我详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着、如果 CS 引脚处于钳位电平、即短接至 GND、则可提供最小15mA 的电流。 该电流应限制为30mA。 这可以转换为最大感测电阻、最大值为6.5V/30mA = 216欧姆。

    此致