请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54320 主题中讨论的其他器件:TPS62135
大家好、
让我谈谈100%占空比运行。
数据表中介绍了以下信息。
我从客户那里得到了有关此内容的两个问题。
如果(VIN - PVIN)> 4V 被满足、则可实现100%占空比运行。
但是、当 VIN = PVIN 条件时、
"启动和 PH 之间的电压= 2.1V" 对于100%占空比运行必不可少。
我的理解是否正确?
当 VIN = PVIN 条件时、请告诉我将 BOOT 和 PH 之间的电压设置为2.1V 或更高的示例。
请给我建议。
此致、
Yusuke /日本地区