This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:NC 和 Nu 引脚

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701672/tps548b22-nc-and-nu-pin

器件型号:TPS548B22

大家好、

我对该器件有一些疑问。 有一些 NU 引脚和 NC 引脚。

如果 NU 引脚和 NC 引脚和 RESV_TRK 引脚应该断开、是否可以相互连接?

(例如 1~ 3可以相互连接? 和 NU 引脚和 NC 引脚可连接?)

此外、如果可能、是否可以在有连接的情况下接地?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、

    使 NC 引脚6、7、26和27保持开路(未连接任何部件)。 也将 RESV_TRK 引脚保持断开(未连接)状态。  同时将 NU 引脚保持断开状态。  它们支持同一封装中具有不同功能的其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    感谢您一如既往的支持。

    例如、#6和#7为 NC、但不应相互连接。 我的理解是否正确?
    (#6和#7、#26、#27应该保持彼此打开。 是这样吗?)

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、

    正确。 不要将它们连接到任何设备、甚至不能相互连接。 只需将它们焊接到未连接的焊盘上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    好的,谢谢!

    此致
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    我可以就此提出其他问题吗?

    NC 引脚(#6-7、#26-27)和 NU 引脚(#1~3)彼此非常接近。

    如果#6和#7 (或其他相邻引脚)短路,会发生什么情况?
    如果应该为这种短接的情况处理它、我们就需要考虑它。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、

    很抱歉、我没有看到您有后续问题。 如果 NC /NU 引脚与其他引脚短路、则不会影响 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、John-San。