This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14206反相转换器无法正常工作

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687838/lmr14206-inverted-converter-don-t-work-properly

主题中讨论的其他器件:LMR14206

您好!

我正在尝试使用 LMR14206 IC 设计反相降压转换器。 我的原理图与您的原理图相同(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr14206.pdf) 、但我的反馈电阻器值为 R1=14K 和 R2=1K。 为了使反相极性上升、节点 GND 标记为 Vout、Vout 标记为 GND。 VIN=11.5V、预期 VOUT=-12.3V。

如果没有 Rload、我将获得预期的 Vout 值。 但连接 Rload (=30欧姆)、然后启用 Vin、我永远无法达到 Vout。 但是、如果在启用 Vin 之前连接了 Rload、则会得到 Vout (具有特定的压降)。

获取 Vout=-12V 和 Iout_max= 500mA 还有其他需要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、
    如果您需要反相配置、实际情况是、您很可能无法实现与在标准降压工作模式下运行器件相同的输出负载电流。
    请查看详细介绍反相稳压器设计过程及其限制的应用手册
    www.ti.com/.../slva317b.pdf

    此致
    Brani