This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686216/bq25505-bq25505

器件型号:BQ25505

您好!

我需要升压小整流负电压、是否有任何解决方案可以使用 BQ 系列(由于其微功耗特性)来升压负电压? 我在 BQ 文献中没有找到任何有关这种可能性的电路。 可以帮帮我吗?

此致  

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    uin 为-700mV、我需要-1V 和-2.5V 之间的 Uout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否使用半波整流器来获得负输出电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用倍压器、它在一侧提供正直流电压、在另一侧提供负电压。 我知道这不是很好、但我无法在任何其他解决方案中做到... 我的问题是:是否可以使用 BQ 系列的升压器提升负直流电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我们在 BQ 系列中没有用于升压负直流电压的解决方案。