This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:未执行负载瞬态仿真

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703716/webench-tools-lm5022-not-execution-load-transient-simulation

器件型号:LM5022

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

尽管我尝试执行负载瞬态仿真、但会显示以下消息。

我没有更改组件。

我应该如何解决该误差?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您输入了什么信息来创建设计? 我将尝试以相同的要求创建设计、如果我发现同样的问题、请与我们的 webench 支持小组进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入信息如下所示;
    VIN=41V~54V
    VOUT=57V
    Iout=2A

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我可以看到相同的问题。 我将此信息发送给我们的 Webench 专家、请稍候片刻以解决此问题。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    我们正致力于这方面的工作。 解决问题后、我们将通知您。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen-San、

    感谢您的支持。
    这将在何时解决?
    我们希望在7月13日之前解决这个问题。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我们正在以高度优先的方式开展这方面的工作。 作为替代方案、 您可以在 PSPICE 中验证仿真。 可通过链接获取独立的 PSPICE 模型。

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=snvm336&fileType=zip

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen-San、

    这种情况如何?

    它似乎没有改善。


    此致、
    Kuramochi