This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:EN 引脚上的输入泄漏电流。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687654/lmr23610-about-input-leakage-current-at-en-pin

器件型号:LMR23610

你好。

我的客户有疑问。

问:在以下电路中、它超过了数据表的指定值。 为什么?

(此测试是在40个器件上进行的、只有一个器件出现此现象。)

指定值:IEn 1uA (最大值)

测量值:IEN 12.743~12.577 uA

测量电路:

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Watanabe、您好!
    无法说出为什么一个器件超出指定的限值。
    如果客户愿意、可以使用标准返回程序返回该器件进行故障分析。
    此致
    Brani