This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:BQ76PL455EVM:BQ76PL455 EVM:使用 BQ76PL455 EVM 读取串联电池的电压时出现问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687968/bq76pl455evm-bq76pl455evm-bq76pl455-evm-problem-in-reading-voltage-of-series-connected-cells-using-bq76pl455-evm

器件型号:BQ76PL455EVM

尊敬的所有人:

我在过去三个月使用的是 BQ76PL455 EVM、它工作正常。

但从上周开始、我突然无法读取串联电池的电压。

我的测试设置包括8节串联的18650节电池、从板和 USB 至 TTL 线。 当我为该 EVM 使用 GUI 时 、它显示电池电压为0V、但我的电池已充电。

我将附上下面的设置和 GUI 输出照片。

因此、请帮助解决该问题。

此致、

单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请阅读用户指南 SLUUBA7A 中的第6.6节和第7.0节"配置 bq76PL455EVM "–2015年4月–2015年7月修订版