This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:多个问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106, UCC21520, UCC27222, UCC20520, UCC21220, UCC21222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685679/lm5106-several-questions

器件型号:LM5106
主题中讨论的其他器件: UCC21520UCC27222UCC20520UCC21220UCC21222

大家好

如果我们问 LM5106、您会介意吗?


图19。 死区时间与 RT 电阻值之间的关系、它显示 了死区时间与 RDT (kohm)(10kohm 至150)之间的相关性。
是否可以使用 范围为0k Ω 到5k Ω 的电阻器?


相关的 ,当电阻 器的范围为0k 欧姆到5k 欧姆时,死区时间是否 以线性方式减少?
或者、如果您有图19。 死区时间与 RT 电阻值在0k 欧姆到5k 欧姆的情况下、您能与 我们分享吗?


相关的 ,当电阻 器的范围为0k 欧姆到5k 欧姆时,死区时间的容差是多少?
1.5kΩ 而言、我们的客户假设他们将使用 RDT=2 Ω、
100kΩ RDT=4 Ω、则说明 MDT 为50ns。


如果   RDT=0k Ω ~5k Ω、您能给我们提供图15和图16所示的"死区时间与温度间的关系"图吗 ?
或者、如果 RDT=0k Ω ~5k Ω、 这种趋势与图15或图16类似?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    感谢您询问 LM5106。 我是一名应用工程师、将为您提供帮助。

    图19显示、死区时间可在100ns 至800ns 之间调节、电阻值为10k 至150k。 不过、可在 RDT 上使用5k 的电阻器值、因为没有超过86ns @ 10k 的最小规格、因此我们不建议在使用 LM5106时使死区时间小于~100ns。

    它用于什么应用? 所需的死区时间是多少?

    我们有各种不同的部件、具有不同的死区时间设置、我制作了一张表格来总结其中的大部分部件。 如果您需要50ns DT、那么 UCC27222和隔离式栅极驱动器 UCC21520以及其他具有类似 DT 设置的隔离式栅极驱动器。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff San

    非常感谢您的回复!

    它用于什么应用? 所需的死区时间是多少?
    ->应用程序是机械手。 我们确认客户需要的死区时间。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka San、您好!

    感谢您的更新、

    根据我的理解、您需要~50ns 的死区时间、但容差需要在整个温度范围内可预测?
    在确认死区时间的平均时间内、您能告诉我更多有关为机械臂电机供电所需的驱动器的信息吗?
    使用了哪些 FET? 驱动器需要什么 VDD? 是否需要隔离? 总线电压和功率是多少?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey San

    感谢您的回复!

    根据我的理解、您需要~50ns 的死区时间、但容差需要在整个温度范围内可预测?
    在确认死区时间的平均时间内、您能告诉我更多有关为机械臂电机供电所需的驱动器的信息吗?
    ->我们正在检查 客户是否需要~50ns 的死区时间。

    使用了哪些 FET?
    ->很难获取 此信息。

    驱动器需要什么 VDD?
    ->我们假设 VDD 小于16V。

    是否需要隔离?
    ->总线电压为48V,因此  不 需要隔离。

    总线电压和功率是多少?
    ->DC48V。

    客户机应用程序包含许多机密信息。
    很抱歉 、很难获得一些信息。
    我们将在获取一些信息后向您提供更新。

    此致、

    大田松本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey San

    感谢您的回复!

    供参考、我们提供以下更新信息;


    -30ns~50ns


    蠕虫:56V
    绝对最小值70V、绝对最大值100V

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka San、您好!

    谢谢! 我认为我们需要为此使用隔离式栅极驱动器。 下面列出了我们具有30-50ns 死区时间和100V 总线的所有栅极驱动器。 所有这些驱动器都具有可编程死区时间,并且可以使用数据表中的方程式 DT (ns)=10*RDT,使用3-5Kohm RDT 电阻器实现30-50ns。

    可编程 DT 隔离式驱动器:
    UCC20225x
    UCC20520
    UCC21220
    UCC21222
    UCC21520x
    UCC21521x

    如果这不能帮助您找到所需的驱动程序、请告诉我。
    谢谢、