This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432B:并联基准 WCCA 讨论

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687663/tl432b-shunt-reference-wcca-discussion

器件型号:TL432B

我不需要非常精确的基准电源、但也要降低成本。 TL432B 是更好的选择。

未经校准、TL432B REF 引脚连接至阴极、工作温度范围为-40oC 至+125oC、最大输出 VKA 为最大值 Vref 加上最大值 变为2507mV+34mV=2541mV、对吧?

2.如果问题1正确、我是否应该在  TL432B 计算的最大输出中添加温度系数 aVref 影响产生的额外偏差?

3.如果工作温度为-40oC 至+105oC,则最大输出 VKA 为2507mV+[(105oC 至25oC)*34ppm/oC]*2495mV=2507mV+6.786mV= 2513.8mV,这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您需要哪种输出电压精度?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    我在下面的回答是蓝色的。

    未经校准、 TL432B REF 引脚连接至阴极、工作温度范围为-40oC 至+125oC、最大输出 VKA 为最大值 Vref 加上最大值 变为2507mV+34mV=2541mV、对吧?

    您使用的计算方法是找到当 Vref 直接短接至 VKA 时闭环配置中 TL432BQ 的最大偏差、如数据表第4节所示。 在这种情况下、正如您所描述的、VKA 将随精度和温度的变化而变化。 在最坏的情况下、Vref 将如您在上面计算的那样。 反之、当 Vref 可能变为低电平、输出值可以为2483mV - 34mV = 2449mV 时也是如此。

    2.如果问题1正确、我是否应该在  TL432B 计算的最大输出中添加温度系数 aVref 影响产生的额外偏差?

    上面计算的值边界可用作 VKA = Vref (1 +R1/R2)+ Iref * Ref 的 Vref 值 本应用手册中还概述了计算最精确 VKA 的其他因素

    在可调节并联稳压器上设置并联电压

    3.如果工作温度为-40oC 至+105oC,则最大输出 VKA 为2507mV+[(105oC 至25oC)*34ppm/oC]*2495mV=2507mV+6.786mV= 2513.8mV,这是正确的吗?

    不可以、这是了解温度系数计算方式的地方。 使用框方法计算温度系数。 以下 文档提供了更多详细信息:

    电压基准选择基础知识

    但是、我们基本上保证了最坏情况下的最大偏差、但我们不保证其发生位置、因此即使您使用较小的温度范围、最大温度系数偏差仍将与整个温度范围相同。

    -Marcoo