This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:需要此器件的升级器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106, LM5101A, UCC27712, TPS28225, TPS51604, LM5101B, LM5102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687896/lm5106-need-upgrade-device-of-this-part

器件型号:LM5106
主题中讨论的其他器件: LM5101AUCC27712TPS28225TPS51604LM5101BLM5102

您好!

我的客户正在使用 LM5106、驱动电流很小。 它们需要至少2A 的驱动电流、因此我建议使用 LM5101A/B、但该器件要贵得多。

UCC27712峰值输出电流为2.8A、但没有散热焊盘、客户想知道如何使用 SOIC 封装处理如此大的电流?

2.您是否对 LM5106升级有更好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    感谢您的支持! 与栅极驱动器应用团队的即时消息、并将提供帮助。

    驱动器峰值电流不决定栅极驱动器功率耗散。 (2.8A 是仅持续100ns 的瞬时峰值电流。)
    栅极驱动功率耗散计算可在大多数数据表中找到(有关 UCC27712、请查看第9.2.2.7节)、该计算基于总栅极电荷、工作频率和具有外部栅极电阻器和 FET 内部栅极电阻的驱动器的电阻比。 只要 FET 更改和放电所需的总能量不会将栅极驱动器的 Tj 升高到最大值以上、封装就可以处理该损耗。

    对于 LM5106升级、其当前版本很难升级、价格也很低、但有几种选择:
    栅极驱动器的设计
    TPS28225/6 -然而、SOIC 上升至8VDD
    TPS51604 -然而、WSON 高达5.5VDD

    对于100/600V 栅极驱动器(与 LM5101B 相比)的小型高级版、有一个
    UCC27712 - SOIC -您已经了解的是最佳选择。
    LM5102 - WSON

    请告诉我您是否能够遵循我的建议!
    谢谢、