This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23615:直流/直流不工作

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686104/webench-tools-lmr23615-dc-dc-not-working

器件型号:LMR23615

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 WebBench 工具23-26V 输入5V/1.5A 输出设计了基于 LMR23615的直流/直流。 请参阅下面的原理图。 我可以在 VCC 处测量4.1V 电压、可以在引脚1+2处看到1.6MHz 的开关频率(见下图)。 在未连接 RT 的情况下、我预计达到400kHz。 输出电压仅约为0.82V。 我已经测试过在稳压器之后用5V 电压为电路板供电、以检查此时仅为100mA 的功耗。 任何想法都值得赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的原理图和屏幕截图不可见。
    请重新发布吗?
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是引脚1处的原理图和波形、如 pdf 所示。 希望它能在 time.e2e.ti.com/.../0675.dc_5F00_dc.pdf 上运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    查看原理图后、我建议更改 C32=100nF。
    您当前使用的值要大得多,即680nF。
    否则原理图正常。
    请尝试使用较小的引导电容器、并告诉我这是否有帮助?
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brani、

    680nF 是 WebBench 的计算值。 我将其更改为100nF、但它没有改变行为。 我注意到 BOOT 引脚将在+1V 和- 1V 之间摆动、因为 Vsw 大约为2V、这是预期的吗?

    此致

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还尝试在 R24上添加33pF、但这也没有帮助。

    此致
    迪尔克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dirk、
    不清楚您的设计正在进行什么。
    您能否提供布局屏幕截图?
    从原理图审阅中,没有明显的原因可以观察到行为。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brani、

    请查找附加的布局、它是一个4层电路板、第2层为 GND 层、第3层为+5V 和+3.3V 层。 我现在只有两个原型板、其中一个在+5V 与 GND 之间的某处短路。 另一个则在5V 直流/直流之外工作。 我将要求我们的制造商更改 LMR23615、因为它可能已损坏。

    此致

    迪尔克

    e2e.ti.com/.../srms_5F00_dcdc.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dirk、
    您的布局看起来正常。
    我没有看到任何明显的会阻止器件运行的错误。

    此时、我建议隔离特定 IC (IC2、IC6和 IC16)、以确定问题的来源。
    第一步、我将移除 R38、如果可能、提起 IC6的引脚3、并测试 IC16功能。
    这应该显示5V 转换器的某些下行负载是否出现错误行为并导致观察到的行为。

    遗憾的是、我没有看到任何其他选项、只能逐件对其进行故障排除以找出根本原因。
    请告诉我您的发现以及更换 LMR23615是否有所帮助。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brani、

    我将要求我们的装配室为我更换 LMR23615。 当我在 C56上插入来自实验室电源的5V 电压时、电路板的其余部分在+3.3V 和-5V 稳压器按预期工作且无过载(仅50 -100mA)的情况下工作正常。

    此致

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dirk、
    我很高兴听到您正在进行调试。
    我将继续并关闭此主题、如果您有任何问题、请随时重新打开。
    此致
    Brani