This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:降压负电压前置稳压器

Guru**** 2846420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675614/lms3655-buck-negative-voltage-preregulator

器件型号:LMS3655

您好!
我需要一种负转换器设计、用于在电源设计中用作负稳压器/LDO 的前置稳压器。
我使用 具有中间抽头次级的 LLC 转换器/变压器将电压降至+/- 24V。
电源具有正/负输出。
正电压侧很容易实现。
但是、对于负极侧:
我可以使用接地/中心抽头作为负电源(-24V)的浮动电压检测、在 LDO 周围的反馈环路中模拟典型的降压转换器
接地。 因此、相对于接地、我将转换为更低的电压(-3V 至-24V)。
我知道这对@-24V 的负电源轨非常敏感。

有人能建议更好的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有电源块外观的草图图?
    您是否尝试将-24V 转换为-3V?
    变压器的中心抽头是否是次级侧的接地端?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个非常简化的原理图

    负前置稳压器需要在-24V 电源的-3V 至-17V 范围内变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、
    从您的方框图中可以看到、这是有道理的。
    只需确保放大器输出范围和电源轨适合负前置稳压器。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、
    我希望有另一个想法或建议、因为我没有看到有人以这种方式预制负功率稳压器。
    但我看不到一种更干净的方法、因此我想我不可能希望某个时间出现这种情况。
    获得双次级中间抽头变压器可能是最艰难的任务。
    道格