This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCH010505S:DCH01X 系列或 DCP02X 系列是否支持热插拔?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687922/dch010505s-does-dch01x-series-or-dcp02x-series-support-hot-swap

器件型号:DCH010505S

您好!

DCH01X 系列或 DCP02X 系列是否支持热插拔? 或者、我们是否可以拥有其他支持热插拔的隔离式电源模块?

谢谢、

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要输入电压不大于^ V PEAK 或5.5V DC、DCH01系列就支持热插拔。 它在热插拔期间具有最小的浪涌电流。

    DCP02系列在热插拔期间具有更高的浪涌电流。   在热插拔期间、其输入电源可能会强制进入电流限制、从而阻止 DCP02正常运行。

    Tom