This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27321:方向 UCC27321和 SN74LVC2G14

Guru**** 2595855 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687568/ucc27321-orientation-ucc27321-an-sn74lvc2g14

器件型号:UCC27321

您好!

我想将上述两个 IC 安装在 PCB 上、但我不知道方向和引脚编号。  

每个 IC 都标有一条水平线、该水平线必须指示方向、但在数据表中、没有实际指示对应关系的信息。

有人可以帮帮我吗?

谢谢、

Joaquim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquim、

    感谢您提出有关 ucc27321的问题。 我将帮助回答。

    ucc27321在其中一个角处是否有小圆形凹痕? 这将表示引脚1。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它不是。 实际上、顶视图与此视图非常相似:

    可以帮帮我吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquim、

    很抱歉耽误你的回答、你能找到 pin1吗? 条形图将表示 IC 顶部。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、