This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:如何处理锂聚合物或镍氢电池

Guru**** 2590900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687595/bq25570-how-to-handle-lipo-or-nimh-battery

器件型号:BQ25570

您好!

我已经根据 TI 的原理图制作了一个电路板、所有电路板都正常工作。 我用一个小型太阳能电池板为两个35F 超级电容器充电。 现在、我想知道如何修改此原理图、以便为镍氢电池(如果可以的话、也可以使用锂聚合物电池)充电、但由于它用于户外应用、我想最好使用镍氢电池。

如果您有任何想法,请随时分享:)

此致、

欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以将电池连接到 VBAT。 此外、电池将以低速充电。 请确保您正确设计 VBAT_OV 阈值、因为您不希望电池过充。
    谢谢你。