This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:从平均电流模式到峰值电流模式控制

Guru**** 2590900 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685735/ucc28180-from-average-current-mode-to-peak-current-mode-control

器件型号:UCC28180

 

UCC28180D 是一款平均电流模式控制器、用于感应升压电感器电流(负)、现有设计通过使用低侧电流感应电阻器来实现这一点。

我是否知道、如果我使用来自开关 MOSFET 的电流向该电流信号(UCC28180D 的 ISENSE)馈送电流(即峰值电流模式控制而不是平均电流模式控制)、我想在开关 MOSFET 上使用电流感应变压器、这是可以的 (使用两个电流感应变压器对我来说成本太高)?

谢谢。

如何实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这种安排有两个问题。

    UCC28180设计用于处理负电流感测信号
    2. MOSFET 中的电流只是电感器中电流的一部分,当电感器中的电流逐渐下降时,它在关断时间内缺少电流。

    为什么不能使用标准电路?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对于负电流感测,电流互感器也可以轻松定向提供负电流。

    标准电路、

    (a)感应电阻器上的额外损耗

    (b)通过测量、我可以发现、由于低侧的堆叠、感应到的电流在栅极驱动信号打开和关闭期间会出现尖峰信号。 电流互感器可以通过在开关的高侧进行灌电流来消除这种情况。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    UCC28180 CS 电压设计为最大值300mV 左右、以最大程度地降低 CS 电阻器中的功率耗散。

    UCC28180不能与与 MOSFET 串联的 CS 变压器配合使用。 与 MOSFET 串联的电流不代表电感器中的平均电流、UCC28180将无法正确控制 PFC 级。

    此致

    Peter