This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481补偿斜坡的 CSEN 选择

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699815/lm3481-the-csen-choose-of-lm3481-compensation-ramp

器件型号:LM3481

您好!

您能告诉我如何选择电容器 CSEN 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此 IC 的专家将在您返回办公室时回复您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    打扰一下、他们是否回来帮助我解决这个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们通常建议 RSL 为100至1k、CSEN 为1n 至100pF、即 RSL x CSEN = 0.1us、这将有助于滤除前沿电流尖峰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对0.1us 感到困惑。 该时间取决于开关频率、还是固定的推荐值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5292892:

    规则是、延迟时间应足够长、足以过滤前沿电流尖峰、但不应过长、无法使主开关电流波形失真、尤其是到斜率。 100ns 是几百 kHz 电路开关的良好起点。 如果您进入 MHz 范围、则应考虑缩短延迟时间。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    Youhao